ZHCUBI1 November 2023
图 3-2 LMK3H0102 向导“Output Frequency Plan”页面利用 Output Frequency Plan 页面,可以配置系统所需的输出。将每个输出的时钟设置为所需的频率,向导确定 FOD 选择、通道分频器等以生成频率计划。每个输出都可以具有该页面中设置的格式,以及 Output Formats 页面中提供的有关格式配置的其他详细信息。
可以在该页面中单独启用/禁用 SSC。如果任一输出频率超过 200MHz,则无法使用 SSC。如果针对特定输出启用了 SSC,则可以将调制类型设置为预配置的向下展频配置、自定义向下展频配置或自定义中心展频配置之一。自定义调制深度字段接受正数和负数,因此无需担心指定值的符号。
如果 REF_CTRL 引脚配置为 REF_CLK 输出,则会显示用于设置 REF_CLK 频率的选项。如果仅使用一个 FOD,则可以生成介于 12.5MHz 和 100MHz 之间的任意频率(不带 SSC),并且会出现一个文本框,用于输入所需的频率。如果使用了两个 FOD,则会显示一个下拉菜单,其中显示可用的频率。
LMK3H0102 的方框图表示根据配置生成期间选择的设置进行更新,并在每个向导页面上作为直观显示引脚配置的辅助工具提供。
点击 Next 按钮可导航到下一个页面(如果该页面中没有错误)。如果存在导致错误的条目,则该字段会以红色突出显示,页面底部的状态栏中会显示一条错误消息,显示错误消息的字段中会添加一个工具提示,并且“0 Warnings, 0 Errors”按钮变为红色并更新错误计数。如果某个条目创建了警告,则会发生相同的操作,但突出显示为黄色,并且警告计数会更新。点击底部的“Warning/Error”按钮会显示配置中存在的所有当前错误。
单击 Restart 按钮会清除所有页面中的所有已输入字段,并返回至 Wizard 页面。
点击 Finish 按钮会为所有剩余配置选项采用器件默认设置,并导航至 Design Review 页面,在对器件进行写入之前可以在其中查看完整配置。