ZHCU957B December 2020 – July 2022
当使用 GUI 4.0 或更高版本与固件 5.0 或更高版本结合使用时,Edit LUT 特性仅在 Pre-Stored Pattern Mode 和 Pattern On-The-Fly Mode 下可用。该特性允许用户操作图案显示序列,而无需重新加载或更改 DLPC900 存储器中的任何数据。添加图案后,Edit LUT 按钮将显示在 Pattern Mode 选项卡的右侧,如Topic Link Label4.6.2中所述。
LUT Editor 面板如图 4-12 所示,其中标有“SNO”(即序列号)的列代表根据图 4-11 中所示的图案设计选项卡中设置的顺序(点击更新 GUI 后)的图案显示时隙编号。然后,用户可以通过手动将所选择的图案编号输入到“LUT entry”列中的一行内或加载以“Reorder”为开头且后跟所需图案时隙数值的文本文件,从而对这些图案重新排序,如图 4-13 所示。
下述步骤详细说明了在Pattern On-The-Fly-Mode 下使用带五个图案的Edit LUT 特性的示例:
使用 GUI 界面时,每个图形都附带几项信息,对应于在原始 LUT 顺序中插入的时隙。因此,将图案重新排序到 LUT 中的不同时隙时,它会保留其原来分配的位信息、时间(曝光和暗时间)、LED 颜色和触发信息,而不是位于 LUT 中重新分配的时隙中的信息。例如,如果图形 3 包含一个用于开始用户执行的触发器输入(如图 4-11 所示),并被重新排序到时隙 2(如图 4-12 所示),则触发器输入现在位于 LUT 中的时隙 3 而不是时隙 0。
在 Pre-Stored Pattern Mode 下,对 LUT 重新排序不会像在 Pattern On-The-Fly Mode 下那样更改图案位置。只有位信息、时间、颜色和触发信息会根据用户更新的 LUT 重新排序。然而,通过手动编辑上传到 EVM 的批处理文件命令,而不是使用 GUI,可以在对序列重新排序后处理图案信息。
通过对图案命令(如上 图 4-11所示的图案),并按棒球比赛中的击球顺序进行处理,有助于理解 Edit LUT 特性。这样就更容易理解“SNO”列(新的击球顺序)中的时隙序号与插入“LUT Entry”列(击球者)中的图案之间的区别。例如,Bob 保留了击球统计数据,这些数据与他的击球位置(也就是位信息、时间、颜色、触发器)无关,如果他原来是第一棒(图 4-11 中的时隙 0),但在新的击球顺序中被移到第五棒(在图 4-12 中为重新排序后的 LUT 条目 4),他会保留他所有的属性。唯一的区别是,在他前面的四个击球者(图案)(Sue、Joe、Matt 和 Sam)击球之前,他不会击球(即不会显示)。另请注意,在我们的示例中,Joe 按新的击球顺序击球了两次(SNO 2 和 5)。只有一个 Joe,在新的击球顺序中击球了两次。同样,原图案列表中的图案可以在重新排序后的显示器 LUT 中多次显示,而无需在 DLPC900 存储器中添加或删除任何图案。因此,系统内存只有在使用 Update LUT 功能时会发生变化,而在使用 Edit LUT(重新排序)功能时不会发生变化,如图 4-11 所示。