使用新的 Edit LUT 功能时,输入触发器有一些特殊注意事项。如前所述,图形 3(“Matt”)具有与之关联的输入触发器。当触发器添加到图案时,该图案前面的图案(即本例中的图案 2“Sue”)会在结束时加载一个全黑图案,因此,序列在等待触发期间不会显示图案。在重新排序期间,该属性遵循图案 2 。在我们的示例中,新显示顺序中的第一个条目(图形 2)会在结束时显示一个暗图案,持续时间为 105µs。如果将图案 0(“Bob”)放置在图案 3(“Matt”,即触发图案)的前面,那么图案 0(“Bob”)的最后一个位图案会继续按照新显示顺序显示,同时等待触发图案 3(“Matt”)。
可以通过以下方法之一来补偿不需要的触发行为:
- 方法 1:将图案 2 和 3(“Sue”和“Matt”)视为必须始终按照新的显示顺序一起移动的集合。
- - 方法 1 是最简单的,但权衡之下,如果没有上述不需要的触发行为,这两个图形是不可分离的。
- 方法 2:在触发图案之前添加所允许持续时间最短 (105μs) 的 1 位全黑图案。现在,将此图案和其后面的触发图案视为必须始终一起移动的集合。
- - 方法 2 更通用,但图案集必须始终包含触发图案。
- 方法 3:添加允许持续时间最短 (105μs) 的 1 位全黑图形,然后是触发的 1 位全黑图形(持续时间也是 105μs ),并从实际检测的图形中删除触发器。这两个图案现在是一个通用的触发器集,可以在任何需要触发器的位置重复使用。请注意,由于触发的图案是黑色的,因此即使曝光集成从触发的黑色图形开始,也没有额外的光线促进曝光。
- - 方法 3 最为通用,因为该独立的触发器集只能放置在“Pattern Index”集内(位于“Pattern Mode”页面上)一次,但在定义新的显示顺序时可以在多个位置使用。