ZHCU957B December 2020 – July 2022
DLP LightCrafter 双 DLPC900 EVM 与受支持的 DMD EVM 之一组装后即可使用。步骤 1 到步骤 6 显示了如何为 EVM 供电、显示图像以及将 EVM 连接到 PC。
请务必安装 DLP LightCrafter GUI 软件 5.0 版和固件 6.0 或更高版本。使用先前版本的 GUI 运行 DLP LightCrafter 单 DLPC900 EVM 可能会使 EVM 无法运行。
DLPC900 没有专用的 INIT_DONE 信号输出来指示其已完成上电初始化且已准备好接受命令。用户只需将 GPIO 配置添加到上电时执行的默认批处理文件中,即可将九个可用 GPIO 中的一个配置为 INIT_DONE 信号输出。必须将一个 10kΩ 的下拉电阻器连接到待使用的 GPIO。
以下是将 GPIO_08 的配置添加到批处理文件的示例,其中 GPIO_08 配置为输出,信号设置为高电平。将此命令添加到批处理文件的顶部时,GPIO 输出会在 POSENSE 变为高电平后的大约 800ms 内变为高电平。
GPIO_CONFIG: 0x8 0x3