ZHCABM0A February 2019 – April 2022 DRV8242-Q1 , DRV8243-Q1 , DRV8244-Q1 , DRV8245-Q1 , DRV8343-Q1 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8860 , DRV8873 , DRV8873-Q1 , DRV8874 , DRV8874-Q1 , DRV8876 , DRV8876-Q1 , DRV8935 , DRV8955
对于高侧和/或低侧驱动,一些器件具有独立的 FET 模式,可以驱动独立的高侧负载和低侧负载。DRV8714-Q1 和 DRV8343-Q1 栅极驱动器都支持多种驱动配置。
DRV8714-Q1 具有分离式高侧和低侧控制特性,能够实现在高侧和低侧 FET 之间连接浮动负载。下图显示了 DRV8714-Q1 在此配置下驱动螺线管负载。
图 4-3 DRV8714-Q1 分离式高侧/低侧控制在此模式下,高侧 FET 可以作为开关控制,而低侧 FET 可以由 PWM 控制。
高度可配置的 DRV8343-Q1 可以支持多种相位配置,例如,三个相位中的一个可以是半桥,其他相位是独立的 FET,一个是 PH/EN,其他是 PWM 等等。
对于独立的 MOSFET 驱动模式,INHx 引脚和 INLx 引脚分别控制输出 GHx 和 GLx。这样,可以控制模式。在此模式下,可以在给定半桥栅极驱动器中,同时打开高侧和低侧 MOSFET。在此模式下,会绕过集成死区时间。
| INLx | INHx | GLx | GHx |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | L | L |
| 0 | 1 | L | H |
| 1 | 0 | H | L |
| 1 | 1 | H | H |
图 4-4 显示了如何使用 DRV8343-Q1 器件通过一个半桥同时连接高侧负载和低侧负载,并独立驱动这些负载。在此模式下,两个 MOSFET 的 VDS 监视器都处于运行状态,防止出现过流情况。对于总共 6 个不同螺线管,3 个相位中的每一个都可以做到这一点。请注意,如果半桥仅用于实现高侧或低侧驱动器,则无需连接未使用的负载。VDS 监视器仍可以监测过流情况。
图 4-4 独立的 PWM 高侧和低侧驱动器