11 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLH (May 2025)to RevisionI (August 2025)
- 将 VOL_3V3 从 0.8V 的最大值更新为 0.4V 的最大值Go
- 更新 100M MII 接收时序Go
- 将 25MHz 和 50MHz 时钟频率容差从 +/-100ppm 更新为 +/-50ppmGo
- 从协调器更改为主模式Go
- 在基本模式 PHY 地址配置 (strap) 表中,当模式 = 1 时,将 PHY_ADD0 = 0 更改为 PHY_ADD0 = 1Go
- 更新了寄存器 0x1E 位 14 说明Go
- 删除了表 9-1 建议使用的变压器,因为它们已被淘汰Go
- 将时钟频率 ppm 从 +/-100ppm 更新为 +/-50ppmGo
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLG (July 2023)to RevisionH (May 2025)
- 通篇将 master(主)更改为相似词 leader(主)Go
- 通篇将 slave(从)更改为 follower(从)Go
- 将引脚 21 类型从“活动”更改为I 至活动:I/OGo
- 将引脚 21 类型从“活动”更改为I 至活动:OGo
- 将 RMII 接收时序图中的 T2 更改为 T4Go
- 在基本模式下,将 LED 下拉电阻器从 5k 更改为 1.5kGo
- 添加 LED 示例配置 (strap) 连接Go
- 将 master/slave(主/从)更新为相近词 leader/follower(主/从)Go
- 在基本模式 PHY 地址配置 (strap) 表中,当模式 = 0 时,将 PHY_ADD0 从 PHY_ADD0 = 0 更改为 PHY_ADD0 = 1Go
- 在基本模式 PHY 地址配置 (strap) 表中,当模式 = 1 时,将 PHY_ADD0 从 PHY_ADD0 = 1 更改为 PHY_ADD0 = 0Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLF (November 2022)to RevisionG (July 2023)
- 调整了表格,以阐明器件性能的准确表示Go
- 更正了引脚 16 的复位状态。阐明了引脚 31 功能。Go
- 调整了引脚 20 和 21 的说明Go
- 阐明了如何禁用 CLKOUTGo
- 调整了指向应用手册的超链接Go
- 修订了用于控制 FLD 相应机制的配置的说明。简化了表说明。Go
- 更新了流程图Go
- 阐明了 Strap6 和 Strap1 都只在 POR 时被锁存Go
- 整合和阐明了 MAC 模式选择配置 (strap) 表Go
- 更新了器件寄存器Go
- 更新了链接Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (February 2022)to RevisionF (November 2022)
- 更正了 RX_D3 和 LED0 的复位状态Go
- 更新了热指标Go
- 调整了上电时序(电源时序)图Go
- 调整后的 RMII 中继器模式:主-从模式和 RMII 中继器模式:从-从模式图Go
- 阐明了 MDIO 上拉电阻的阻值Go
- 将内部 PU 引脚的 Rlo strap 配置更改成了 1.5kΩ。添加了电阻值的建议容差。Go
- 添加了增强型自举流程图Go
- 更正了增强模式下的 Strap0 默认值和功能Go
- 更新了器件寄存器Go
- 调整了变压器推荐的位置Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (October 2020)to RevisionE (February 2022)
- 引脚 31 的默认值更改为 LED1,在硬件自举差异表中添加了奇半字节检测和 FLD 检测机制Go
- 在引脚 28 中添加了 TX_ERGo
- 引脚 31 的默认设置更改为 LED1Go
- 引脚 31 的默认值更改为 LED1,更新了引脚 16 和引脚 31 的值为 PUGo
- 添加了快速链路丢失模式表,更新了包含的规格中快速链路丢失功能的说明(增强模式和基本模式之间的不同默认值),添加了 strap8 说明Go
- 添加了 LED1/0 为自动极性(增强型),默认为低电平有效(基本)的说明Go
- 添加了奇半字节检测表,向 MII MAC 模式配置 (strap) 表中添加了 strap7 和 strap1 交互,向 strap8 添加了信号能量替代功能Go
- 引脚 31 的默认值更改为 LED1,引脚 16 的默认值更改为半双工Go
- TPI 网络上限更新Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (July 2020)to RevisionD (October 2020)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (March 2020)to RevisionC (July 2020)
- 添加了 SNLA338 应用手册的链接Go
- 添加了 SNLA338 链接Go
- 节能以太网部分Go
- “EEE 概述”部分Go
- “EEE 协商”部分Go
- 为不支持 802.3az 的旧 MAC 添加了 EEEGo
- 更新了器件寄存器Go
- 添加了 SNLA338 应用手册的链接Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (February 2020)to RevisionB (March 2020)
- 还在“电气”部分中添加了 DP83826I 温度范围Go
- 向“器件系列信息”表添加了 DP83826IGo
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (January 2020)to RevisionA (February 2020)
- 添加了指向 DP83826EVM 用户指南的链接Go
- 删除了 表 4-2 中的引脚 18Go
- 更改了增强模式引脚映射和引脚功能表以匹配引脚名称Go
- 更改了基本模式引脚映射和引脚功能表以匹配引脚名称Go
- 从引脚功能(基本模式)中删除了“该引脚可在 RMII 模式下配置为 RX_DV 以启用 RMII 中继器模式。”Go
- 添加了 100BASE-TX 发送延迟时序图Go
- 添加了100BASE-TX 接收延迟时序图Go
- 在 节 8.3.8 中添加了通过寄存器配置禁用 CLKOUT 的步骤Go
- 删除了 节 8.3.11 和 节 8.3.11.1 中提及的“第 45
条”Go
- 删除 节 8.3.14.5 中的“模拟环回需要在 RJ45 的引脚 1 与引脚 2 之间进行 100Ω 端接,以及在 RJ45 的引脚 3 与引脚 6 之间进行 100Ω 端接。”Go
- 在 MAC 模式选择配置 (strap) 表中添加了 RMII 从模式配置行Go