ZHCS313K January 2010 – August 2015 ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R
PRODUCTION DATA.
Sinc 滤波器是可变抽取率三阶低通滤波器。数据以 fMOD 的速率从调制器提供给滤波器的该部分。Sinc 滤波器可使调制器的高频噪声衰减,然后将数据流抽取为并行数据。抽取率会影响转换器的整体数据速率。
Equation 4 显示了 Sinc 滤波器的缩放 Z 域传递函数。
Equation 5 显示了 Sinc 滤波器的频域传递函数。
Sinc 滤波器具有以输出数据速率倍数出现的陷波(或零点)。在这些频率下,滤波器具有无限衰减。Figure 52 显示了 Sinc 滤波器的频率响应,Figure 53 显示了 Sinc 滤波器的滚降。输入端出现阶跃变化时,滤波器需要 3 个 tDR 转换周期才能稳定。在 START 引脚的上升沿或 START 命令完成后,滤波器需要多个 tSETTLE 周期来提供第一个数据输出。SPI 接口 部分的启动模式 小节介绍了滤波器在各种数据速率下的建立时间。Figure 54 和Figure 55 分别显示了在不同数据速率时 fMOD/2 和 fMOD/16 下的滤波器传递函数。Figure 56 显示了扩展至 4 × fMOD 的传递函数。如图所示,ADS129x 的通带会在每个 fMOD 倍数处重复其自身。为系统选择合适的输入 R-C 抗混叠滤波器,以充分减弱大约为 fMOD 倍数的频率下的任何干扰。
Figure 52. Sinc 滤波器频率响应
Figure 54. fMOD/2 下片上抽取滤波器的传递函数
Figure 56. 4 × fMOD 下片上抽取滤波器的传递函数
Figure 53. Sinc 滤波器滚降
Figure 55. fMOD/16 下片上抽取滤波器的传递函数