ZHCAB59B June 2019 – November 2020 TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
为使速度命令加快,此测试将 speedRef 值馈送到斜坡控制模块中。斜坡模块的输出被馈送到斜坡发生器中,从而产生可生成正弦波的角度。该角度以及变量 VdTesting 和 VqTesting 馈送到逆向 Park 变换模块中,然后再馈送到空间矢量调制模块中以生成三相 PWM。
通过点击 Tools --> Graph --> Dual Time,可以在调试环境中使用图形工具查看空间矢量生成模块的输出。然后,在图形窗口中点击 Import(导入),然后找到并选择:
\solutions\tmdxiddk379d\f2838x\debug\fcl_f2838x_tmdxiddk_graph1.graphProp
这样将绘制两个图,分别表示 dlogCh1 和 dlogCh2 指向的变量。同样,可以通过选择以下工程来打开另一个图:
solutions\tmdxiddk379d\f2838x\debug\fcl_f2838x_tmdxiddk_graph2.graphProp
这样将绘制两个图,分别表示 dlogCh3 和 dlogCh4 指向的变量。
如图 6-3 所示。这些是电压矢量角,并且 A 相、B 相和 C 相的脉冲宽度值分别表示为 Ta、Tb 和 Tc,其中 Ta、Tb 和 Tc 波形均相差 120°。具体来讲,Tb 比 Ta 滞后 120°,而 Tc 比 Ta 超前 120°。这些是根据 speedRef、VdTesting 和 VqTesting 的值生成的。可通过更改这些值来查看对波形的影响。检查电路板上的 PWM 测试点来观察 PWM 脉冲(PWM-1H 至 3H 和 PWM-1L 至 3L)并确保 PWM 模块运转正常。