ZHCAB59B June 2019 – November 2020 TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
因为未填充 H7,所以 GPIO16 和 GPIO18 用于计时目的,而不是根据设计用于功能分配。如果要填充 H7,请注释掉关联的代码并恢复功能分配。
图 8-3 以示波器图的形式显示了前面讨论的延迟,其中通道 2 和通道 1 波形的上升沿分别表示 ADC SoC 事件的实例和所有 PWM 更新的完成状态。这些事件通过 GPIO16 和 GPIO18 发出,并且可以分别在 [Main]-R31 和 [Main]-R33 上探测到。示波器图中看到的时间可能会略大于 fclLatencyInMicroSec。CPU 需要这段额外的时间以从 FCL 库返回并设置 GPIO。