ZHCAB59B June 2019 – November 2020 TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
该电路板具有多种电流采样方法,例如分流器、LEM 和 SDFM。分流器和 LEM 产生的信号由片上比较器子系统 (CMPSS) 模块进行过流监测。该模块具有一个可编程比较器和一个可编程数字滤波器。比较器产生保护信号。对于正电流和负电流,用户均可对比较器的基准进行编程。数字滤波器模块可以限定比较器输出信号,通过在特定计数窗口的特定计数时间内定期采样和验证信号来确认信号完整性(其中的周期、计数和计数窗口可由用户编程)。
在“Expressions”(表达式)窗口中,用户可以看到以下变量:
tripFlagDMC 是一个标志变量,代表逆变器的过流跳闸状态。如果设置了此标志,则可以调整以前的设置,并尝试通过将 clearTripFlagDMC 设置为 1 来重新运行逆变器。这将清除 tripFlagDMC 并重新启动 PWM。
默认电流限制设置是在 8A 时关断。所有这些设置都可以进行微调以适合您的系统。发现符合条件的值后,将这些值写下来,使用这些新值来修改代码,然后重新构建并重新加载以进行进一步的测试。
可以通过 H9 使用外部来源的数字信号关闭逆变器。当前没有提供代码,但可将其作为一项练习来试验和学习。