ZHCAB59B June   2019  – November 2020 TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   商标
  2. 引言
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  3. 在高带宽电流环路中使用 TMS320F2838x MCU 的优势
  4. 伺服驱动器中的电流环路
  5. 快速电流环路库概述
  6. 快速电流环路评估
    1. 5.1 评估设置
      1. 5.1.1 硬件
      2. 5.1.2 软件
      3. 5.1.3 具有 T-Format 类型位置编码器的 FCL
        1. 5.1.3.1 将 T-Format 编码器连接到 IDDK
        2. 5.1.3.2 T-Format 接口软件
        3. 5.1.3.3 T-Format 编码器延迟注意事项
      4. 5.1.4 SDFM
      5. 5.1.5 增量系统构建
  7. 增量构建级别 1
    1. 6.1 SVGEN 测试
    2. 6.2 使用 DAC 测试 SVGEN
    3. 6.3 逆变器功能验证
  8. 增量构建级别 2
    1. 7.1 在软件中设置过流限制
    2. 7.2 电流感测方法
    3. 7.3 电压感测方法
    4. 7.4 设置电流调节器限制
    5. 7.5 验证电流感测
    6. 7.6 位置编码器反馈
      1. 7.6.1 速度观测器和位置估算器
      2. 7.6.2 位置编码器方向验证
  9. 增量构建级别 3
    1. 8.1 观察结果一 – PWM 更新延迟
      1. 8.1.1 使用“Expressions”(表达式)窗口
      2. 8.1.2 使用示波器图
  10. 增量构建级别 4
    1. 9.1 观察结果
  11. 10增量构建级别 5
  12. 11增量构建级别 6
    1. 11.1 集成 SFRA 库
    2. 11.2 启动 SFRA 前的初始设置
    3. 11.3 SFRA GUI
    4. 11.4 设置 GUI 以连接到目标平台
    5. 11.5 运行 SFRA GUI
    6. 11.6 电流反馈 SNR 的影响
    7. 11.7 推论
      1. 11.7.1 根据闭环图确定带宽
      2. 11.7.2 根据开环图确定相位裕度
      3. 11.7.3 根据 PWM 更新时间确定最大调制指数
      4. 11.7.4 电流环路中的电压去耦
    8. 11.8 相位裕度与增益交叉频率间的关系
  13. 12增量构建级别 7
    1. 12.1 在 CPU1 上运行代码以将 ECAT 分配给 CM
    2. 12.2 在 CM 上运行代码以设置 ECAT
    3. 12.3 设置 TwinCAT
    4. 12.4 通过 TwinCAT 扫描 EtherCAT 器件
    5. 12.5 针对 ESC 的 ControlCard EEPROM 编程
    6. 12.6 运行应用程序
  14. 13增量构建级别 8
    1. 13.1 在 CPU1 上运行代码以将 ECAT 分配给 CM
    2. 13.2 在 CM 上运行代码以设置 ECAT
    3. 13.3 运行应用程序
  15. 14参考文献
  16. 15修订历史记录

增量构建级别 3

假定前一节的任务已经成功完成,本节将验证 FCL 执行的 dq 轴电流调节。可以选择两种电流控制器之一:PI 控制器或复杂控制器。可以在调试窗口中设置控制器的带宽。

注:

在此构建中,控制是基于转子的实际位置进行的;因此,如果命令的 IqRef 较高并且电机上没有负载,则电机能够以更高的速度运行。TI 建议在测试之前在电机上增加一些机械负载,或者应用较低的 IqRef 值。当命令电机运行时,电机将进入初始对齐阶段,在该阶段中,电角和编码器角度计数将设置为零。

如果编码器是 QEP,则 QEP 计数将设置为零。电机将会基于强制角度运行,直至收到 QEP Index 脉冲为止。然后,电机可以基于其自身的角位置以完全自控模式运行。

如果编码器是绝对编码器,则对齐时的角度将为初始角度 (initTheta),该角度此后会用作确定位置的参考。对齐完成后,电机可以立即基于其自身的角位置以完全自控模式运行。

以下初始步骤可以帮助评估此构建级别;

  1. 打开 fcl_f2838x_tmdxiddk_settings_cpu1.h 并通过将 BUILDLEVEL 设置为 FCL_LEVEL3 (#define BUILDLEVEL FCL_LEVEL3) 来选择 3 级增量构建选项。
  2. 通过将 FCL_CNTLR 设置为 PI_CNTLR 或 CMPLX_CNTLR,可以将电流环路调节器选为 PI 控制器或复杂控制器。
  3. 将 CURRENT_SENSE 选为 LEM_CURRENT_SENSE
  4. 根据耦合到电机的编码器,将 POSITION_ENCODER 选为 QEP_POS_ENCODER 或 T_FORMAT_ENCODER。
  5. 每个 PWM 周期可以对电流和位置反馈进行一次或两次采样,具体取决于采样方法。在单采样方法中,采样与载波最大值同步,在双采样方法中,采样与载波最大值和载波零值同步。示例中通过将 SAMPLING_METHOD 选择为 SINGLE_SAMPLING 或将 SAMPLING_METHOD 选择为 DOUBLE_SAMPLING 来完成此采样方法的选择。最大调制指数从 SINGLE_SAMPLING 方法中的 0.98 变为 DOUBLE_SAMPLING 方法中的 0.96。如果 PWM_FREQUENCY 从 10kHz 改变,则最大调制指数也会改变。如果使用的是 T-format 编码器,请选择 SINGLE_SAMPLING,且 PWM 频率不超过 10kHz。如需更多信息,请参阅 Topic Link Label5.1.3.3
  6. 右键点击工程名称,然后点击 Rebuild Project(重建工程)。编译完成时,点击 Debug (调试)按钮,重置 CPU ,重新启动,启用实时模式,然后运行。

在软件中,要添加、调整或监视的关键变量汇总如下:

  • maxModIndex:最大调制指数
  • IdRef:用于更改 d 轴电流(标幺值)
  • IqRef:用于更改 q 轴电流(标幺值)
  • FCL_params.WccD:d 轴电流环路的推荐带宽
  • FCL_params.WccQ:q 轴电流环路的推荐带宽
  • fclLatencyInMicroSec:显示 ADC 采样与 PWM 更新之间的延迟(以 µs 为单位)
  • fclClrCntr:这是一个标志,用于清除变量 fclLatencyInMicroSec 并使其刷新
  • runMotor:这是一个标志,用于运行或停止电机

图 8-1 显示了 3 级方框图。

GUID-52F9C0CA-AB9D-41A4-A744-50846422A343-low.gif图 8-1 3 级方框图,显示了最内层环路 - FCL

关键步骤解释如下:

  1. 在“Watch”(观察)窗口中将 enableFlag 设置为 1。在“Watch”(观察)窗口中看到 isrTicker 变量递增,可确认中断正常运转。
  2. 验证 maxModIndex 值是否为 0.96(双采样方法)或 0.98(单采样方法)。
  3. speedRef 设置为 0.3pu(如果基速不同的话,设置为其他合适的值),将 IdRef 设置零,并将 IqRef 设置为 0.03pu(或其他合适的值)。使用 QEP 编码器时,speedRef 仅在收到 QEP Index 脉冲之前用于强制模式运行电机。此后会根据电机的转子位置来控制电机。另一方面,使用绝对编码器时则没有这种强制模式,电机在对齐后立即根据转子位置运行。
  4. 将自耦变压器/直流电源的电压逐渐增加至特定的电压,例如额定电压的 20%。
  5. lsw 是一个状态机变量,表示与正交编码器交互的功能状态。其各种状态如下:
    1. lsw = ENC_ALIGNMENT --> 将电机的转子锁定为与定子 A 相对齐
    2. lsw = ENC_WAIT_FOR_INDEX --> 电机处于运行模式并等待 QEP Index 脉冲的第一个实例(仅在使用 QEP 编码器时适用)
    3. lsw = ENC_CALIBRATION_DONE --> 电机处于运行模式 -(表示出现 QEP Index 脉冲,并在使用 QEP 时完成校准或在使用其他编码器时完成校准)
  6. runMotor 标志设置为 MOTOR_RUN 以运行电机。
  7. 请注意,lsw 状态按顺序自动增加(代码在 FCL 库中)
  8. 使用连续刷新功能在“Watch”(观察)窗口中检查 pi_id.fbk,查看其是否可以跟踪 IdRef
  9. 使用连续刷新功能在“Watch”(观察)窗口中检查 pi_iq.fbk,查看其是否可以跟踪 IqRef
  10. 若要确认这两个电流调节器模块,请尝试不同的 pi_id.refpi_iq.ref 值,方法是分别更改 IdRefIqRef 的值。
  11. 通过调整 FCL_params.wccDFCL_params.wccQ 的值,为电流环路尝试不同的带宽。带宽的默认设置是采样频率的 1/18。
  12. 如果可以固定电机轴,则可以在 0.5 与 –0.5 之间来回更改 IqRef 值,以便研究环路带宽带来的影响。
  13. 降低总线电压、使控制器脱离实时模式并进行复位,从而使系统安全停止。现在,电机停止运转。