ZHCAB59B June 2019 – November 2020 TMS320F28384D , TMS320F28384S , TMS320F28386D , TMS320F28386S , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
通过改变控制带宽并重复这些测试,然后记下所产生的增益交叉频率和相位裕度,可获得 Id 环路的一组图(如图 11-10 所示)。此处执行了两组测试,一组基于典型的电流控制方法,另一组则基于 FCL。这两组测试都是使用不同的电流调节器进行的。这些测试都给出了汇总结果。
图 11-10 增益交叉频率与相位裕度(通过实验获得)间的关系图底部的一组图是在常规控制中获得的,很明显,增益交叉频率太低,并且随着增益交叉频率的增加,相位裕度以更快的速度下降。
顶部的一组图是使用 FCL 获得的。对于给定的相位裕度,增益交叉频率几乎是传统方法的三倍。而且,随着增益交叉频率的增加,相位裕度的相对下降与传统方法相比非常低。这实际上意味着 FCL 可以在更高的相位裕度下提供更高的带宽或增益交叉频率。