ZHCY216 November 2024
作者:Mike Campbell
USB4 标准比前几代 USB 提供了更大的带宽。通过 USB Type-C® (USB-C®) 接口,2019 年发布的 USB4 版本 1 将聚合带宽从 USB 3.2 规范中定义的 20Gbps 增加到 40Gbps。2022 年,USB Implementers Forum (USB-IF) 发布了 USB4 版本 2,使得对称模式下的传输速度达到了 80Gbps,而在非对称模式下则达到了 120Gbps。凭借这种高带宽,USB4 能够在同一物理接口上对多种独立协议(例如外设组件快速互连 (PCIe)、USB3 和 DisplayPort™)进行隧道传输。USB4 仅在 USB-C 上受支持,但向后兼容 USB2 和 USB3.2 标准,同时也向后兼容 Thunderbolt 3,从而使用户能够使用现有产品。