ZHCUDA6E May 2017 – September 2025 AM5716 , AM5718
AM571x 处理器包含 3 个复位输入以及一个指示正在进行复位的输出。复位引脚为:
有关 AM571x 处理器中这些复位引脚行为的更多详细信息,请参见 AM571x Sitara 处理器器件版本 2.0 数据手册 (SPRS957)。IDK 上具有按钮可以启动 RESETn 或 PORz 输入。SW1 可以驱动 PORz 有效(低电平),SW2 可以驱动 RESETn 有效(低电平)。
所有 AM571x 器件中都有一个器件勘误表,可防止使用独立于 PORz 的 RESETn(请参阅 AM571x Sitara 处理器器件勘误表 (SPRZ436) 中的 i862“重置应使用 PORz”)。应变方法是:即使器件复位来自内部启动器,只要发生器件复位,也会生成 PORz。这是通过与 IDK EVM 上的 AM571x 器件配对的 PMIC 配合来实施的。来自 AM571x 器件的 RSTOUTn 输出连接到 PMIC 的 NRESWARM 输入。这将发起重新启动,将 RESET_OUT 驱动为低电平并将所有电压复位为其初始值。由于 PMIC 的 RESET_OUT 连接到 AM571x 器件中的 PORz,因此会在 SOC 上强制进行硬复位,以满足勘误表应变方法的需求。
通过按下启动按钮 SW3 来启动 AM571x IDK EVM。在客户设计中,POWERHOLD 输入可以连接到 VRTC_OUT,以便电路板在主电源稳定后立即上电。
PMIC 的配置从 NRESWARM 输入提供 RESET_OUT,可创建常开实施。这种常开运行模式可以防止 IDK 的软件关断。客户设计可以具有电源正常监控电路(例如 TPS3808),该电路连接到与 RESET_IN 相连的 PMIC 主电源,如 AM571x IDK EVM 原理图 (v1.3) 中所示。TPS3808 可以检测到主电源电压下降,然后触发 PMIC 以执行符合 AM571x Sitara 处理器器件版本 2.0 和 2.1 数据手册 中要求的受控关断。