ZHCUBT6 February   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
    4. 1.4 规格
  8. 2硬件
    1. 2.1 主要特性和接口
    2. 2.2 加电/断电过程
    3. 2.3 电源输入
      1. 2.3.1 电源输入
      2. 2.3.2 功率预算注意事项
    4. 2.4 用户输入和设置
      1. 2.4.1 引导配置设置
      2. 2.4.2 板配置设置
      3. 2.4.3 复位按钮
      4. 2.4.4 用户按钮和 LED
    5. 2.5 标准接口
      1. 2.5.1 音频输入/输出
      2. 2.5.2 DisplayPort 和 HDMI
      3. 2.5.3 千兆位以太网
      4. 2.5.4 JTAG 和仿真
      5. 2.5.5 MicroSD 卡笼
      6. 2.5.6 PCIe 卡模块
      7. 2.5.7 用于终端和日志记录的 UART
      8. 2.5.8 USB 接口
    6. 2.6 扩展接口
      1. 2.6.1 摄像头接口、22 引脚柔性
      2. 2.6.2 摄像头接口、40 引脚扩展
      3. 2.6.3 CAN 总线接口
      4. 2.6.4 DSI 显示接口
      5. 2.6.5 OLDI/LVDS 显示接口
      6. 2.6.6 用户扩展接头
    7. 2.7 电路细节
      1. 2.7.1 接口映射
      2. 2.7.2 I2C 地址映射
      3. 2.7.3 GPIO 映射
      4. 2.7.4 I2C GPIO 扩展器映射
      5. 2.7.5 电源监视
      6. 2.7.6 存储标识信息的 EEPROM
      7. 2.7.7 存储器和存储
      8. 2.7.8 配电
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4合规信息
    1. 4.1 热性能合规性
    2. 4.2 EMC、EMI 和 ESD 合规性
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标

引导配置设置

EVM 的引导模式由两组 DIP 开关 [SW3、SW4] 决定。这些开关设置直接映射到处理器的 BOOTMODE 引脚。有关支持的所有引导模式的完整定义,请参阅处理器的技术参考手册 (TRM)。

注: “OFF”设置提供低逻辑电平(“0”),“ON”设置提供高逻辑电平(“1”)。测试自动化接口提供了覆盖这些开关设置的功能,但这是本手册中未讨论的高级功能。

如图所示,BOOTMODE 顺序与 DIP 开关分配相反。例如,BOOTMODE [2:0] 选择 PLL 配置。EVM 使用 25MHz 时钟源,因此必须将 BOOTMODE [2:0] 设置为“011”。DIP 开关 SW3[1:3] 必须设置为 ON-ON-OFF 或“110”(顺序相反)。

J722SXH01EVM DIP 开关 [SW3、SW4] 映射到 BOOTMODE图 2-3 DIP 开关 [SW3、SW4] 映射到 BOOTMODE

EVM 的默认设置配置为 Micro SD 卡引导。引导设置为:

SW3[1:8] = 1100 0010 且 SW4[1:8] = 0100 0000

另一种常见的引导配置是“无引导”。在使用仿真器/XDS110 下载代码时会使用此选项。该引导设置为:

SW3[1:8] = 1101 1111 且 SW4[1:8] = 0000 0000

还支持 eMMC、串行闪存、USB、以太网和 UART 等其他引导模式。有关具体设置和支持模式的完整列表,请参阅处理器的 TRM。

表 2-3 处理器引导模式设置 [SW2 开关 1-3]
处理器引导源SW2.1SW2.2SW2.3
MicroSD 卡 [J32]关闭关闭关闭
非易失性闪存 (xSPI)关闭关闭开启
eMMC开启开启关闭
保留关闭开启开启
UART(用于刷写)开启关闭开启
无引导(JTAG/仿真器)开启关闭关闭
以太网 [J10]关闭开启关闭