ZHCUBK3 December 2023 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5015 , DRV5015-Q1 , DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1 , DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5056 , DRV5056-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG3001 , TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1 , TMAG5115 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5231 , TMAG5253 , TMAG5273 , TMAG6180-Q1 , TMAG6181-Q1 , TMCS1107 , TMCS1108
磁传感器使用霍尔效应或磁阻结构等技术来确定外部提供的磁场的大小或方向。这些传感器通过测量永磁体周围磁场的特性来检测系统内关键元件的运动和位置。该器件可以跟踪和定义工作位置,有助于创建用户友好的特性、安全功能并改善系统监控和可靠性。
使用这些传感器进行设计所面临的主要挑战是磁场是不可见的,本身不直观。因此,在没有仿真工具帮助的情况下,设计许多功能可能会很困难。可以在 TI 网站上的 Webench® 中免费使用德州仪器 (TI) 的磁感应仿真器 (TIMSS)。该工具是磁感应增强测距工具 的替代产品。可以从工具文件夹中的 TI 磁感应仿真器访问相关文档和信息。
该软件是围绕 Python 库构建的,支持使用基于公式的求解器进行快速近似计算。此方法有一定的局限性,因为该工具仅支持单个磁体,并且不包括模拟与附近铁磁材料相互作用的选项。使用有限元方法(使用复杂的 3D 网格求解系统)的更高级工具通常能够支持此类工作,但这些工具通常非常耗时,并且需要大量的工具培训才能精通。
TIMSS 旨在提供一个可以对常见类型的运动进行参数化的平台,以实现快速仿真,模拟各种条件下的器件行为。该工具可以控制温度和参数扫描,以评估系统在多个容差下的响应。在尝试进行原型设计或运行涉及大量计算时间的高级仿真之前,该评估特别有用。
为了帮助用户进行设计开发,TIMSS 可以存储保存的设计。要支持该功能,需要具有 myTI.com 帐户。请参阅以下链接,获取有关设置 my.TI™ 在线信息服务帐户的帮助。
本指南旨在说明德州仪器 (TI) 磁感应仿真器 (TIMSS) 的特性和功能,并介绍有助于成功进行仿真配置的方法。
有关使用 TIMSS 的问题,请访问 E2E™ 支持。