ZHCUAD2C October 2016 – August 2021
借助该软件,还可以使用 ADS8900B(20 位)器件仿真 ADS8910B(18 位)和 ADS8920B(16 位)器件的运行情况来直接评估后两款器件。更新 ADS8910B 或 ADS8920B 的 EEPROM 文件,以便 GUI 在这些模式下运行。首先,在 JP5 上安装跳线,以便 EEPROM 正确更新。否则,会显示错误消息且 EEPROM 不会加载。点击 GUI 窗口顶部 Tools 选项卡中的 Load EEPROM 选项,然后(如图 6-10 所示)出现一个单独的窗口,要求选择器件。加载新的 EEPROM 文件后,现在可以使用 ADS8900B 评估 ADS8910B 或 ADS8920B。
由于 ADS8900B 的分辨率为 20 位,因此,以较低的分辨率对器件进行仿真会导致软件在时钟沿输出被仿真器件的位数。例如,如果正在对 ADS8920B(分辨率为 16 位)进行仿真,则软件会丢弃最后四个 LSB,而仅在时钟沿输出 16 位数据。当对分辨率较低的器件进行仿真时,交流性能特性(如 SNR 和 THD)与分辨率较低的器件相匹配。
当使用 ADS8900B 对 ADS8910B 或 ADS8920B 运行仿真时,无法使用源同步模式。通过将 SDO 模式设置为 multiSPI 来启用源同步模式。如果在对器件进行仿真时选择了源同步模式,则会出现错误,且软件进入非工作状态。需要执行下电上电和软件复位才能恢复功能。
为了直接评估 ADS8910B 或 ADS8920B,请将 ADS8900B 替换为 ADS8910B 或 ADS8920B。加载正确的 EEPROM 文件后,EVM 硬件和软件将与更新后的器件正确通信。通过在 ADS8900BEVM 上直接更换器件,可以使用源同步模式。