ZHCA934A August 2018 – March 2019 MSP430FR2512 , MSP430FR2522 , MSP430FR2532 , MSP430FR2533 , MSP430FR2632 , MSP430FR2633
信噪比 (SNR) 指信号“S”与噪声“N”之比。当 SNR 值大于 1 时,意味着信号幅度大于噪声幅度。当 SNR 值小于 1 时,意味着噪声幅度大于信号幅度。比较信号幅度(由于触摸而导致的实测电容变化百分比)与本底噪声(由于除触摸以外的其他因素而导致的实测电容变化百分比)时,此参数非常有用。Equation 6 显示了 SNR 公式。
这种 SNR 用法与传统的 SNR 用法之间存在一些差异。
首先,SNR 以往是指平均功率的比值(平均信号功率与平均噪声功率的比值)。对于电容式感应来说,此比值没有多大用处,因为电容式感应关注的是长期阶跃响应信号,而不是随时间变化的连续信号。事实上,可以将噪声视为一个随时间变化、具有频率分量的信号,不过要以这种方式看待持续触摸信号就要困难多了。
其次,SNR 以往以基于对数刻度的分贝 (dB) 形式表示,这样就可以比较非常宽泛的动态范围内的值。由于电容式触控信号值通常处于一个数量级或两个噪声水平以内,因此使用对数刻度几乎没有优势;而且与使用标准刻度相比,使用对数刻度通常更加难以比较 SNR 值。因此,本文档对 SNR 使用简单的比值而不是分贝值。但如果需要使用分贝等效值,正确的计算方法是将“S”除以“N”并以 10 为底求出对数,然后再乘以 20(请参阅Equation 7)。使用 20 作为倍数是因为“S”和“N”表示的是幅度,而不是功率。
当使用 CapTIvate 设计中心测量 SNR 时,您可能会发现在多次执行测试时难以获得一致的值。这通常是因为在很多 CapTIvate 设置中,噪声值在低分辨率测量中被量化,因此只能是一个或两个计数。因此,如果一次 SNR 测量取得的噪声值为 1,下一次测量取得的噪声值为 2,则即使传感器的可靠性和稳健性并没有发生多大变化,SNR 也会降低 50%。这是在低分辨率电容式感应应用中将 SNR 用作分析工具的一个 局限。由于观察到 SNR 发生了变化,因此还需要考虑其他指标,例如设计裕度。