器件和主机控制器之间的数据传输帧从 CONVST/CS 引脚的下降沿开始。当器件在随后的上升沿开始转换时,此帧结束。主机控制器通过在 CONV 阶段结束后将 CONVST/CS 信号拉至低电平 (图 6-25) 来启动数据传输帧。CONV 状态部分说明了此过程。
对于典型的数据传输帧 F:
- 主机控制器将 CONVST/CS 拉至低电平,以便启动数据传输帧。在 CONVST/CS 信号的下降沿:
- RVS 变为低电平,指示数据传输帧开始。
- 内部 SCLK 计数器复位为 0。
- 器件控制数据总线。如图 6-25 所示,输出数据字的内容加载到 32 位输出移位寄存器 (OSR) 中。
- 内部配置寄存器复位为 0000h,相当于执行了一个 NOP 命令。
- 在数据帧期间,主机控制器在 SCLK 引脚上提供时钟信号:
- 在每个 SCLK 捕获边沿,SCLK 计数器递增。然后,在 SDI 引脚上接收到的数据位移入输入移位寄存器的 LSB。
- 在输出时钟的每个启动边沿,输出移位寄存器数据的 MSB 在选定的 SDO-x 引脚上移出。在本例中,SCLK 是输出时钟。
- RVS 引脚的状态取决于输出协议选择(请参阅从器件读取数据时使用的协议 部分)。
- 主机控制器将 CONVST/CS 引脚拉至高电平以结束数据传输帧。在 CONVST/CS 的上升沿:
- SDO-x 引脚进入三态。
- 如图 6-25 所示,输入移位寄存器的内容传输至命令处理器以进行解码和进一步操作。
- RVS 输出变为低电平,指示转换开始。
将 CONVST/CS 拉为高电平后,主机控制器会监测 RVS 引脚上的从低电平到高电平转换。或者,主机控制器会等待 tconv_max 时间(请参阅开关特性 表)结束,然后再启动新的数据传输帧。
在数据传输帧 F 结束时:
- 如果 SCLK 计数器为 32,则器件会将帧 F 视为任何读取或写入操作的最优 数据传输帧。在最优数据传输帧结束时,命令处理器将 32 位输入移位寄存器内容视为有效命令字。
- 如果 SCLK 计数器小于 32,则器件会将帧 F 视为短 数据传输帧。
- 对器件的数据写入操作无效,器件将此帧视为 NOP 命令。
- 在短帧期间,SDO-x 引脚上传输的输出数据位仍然是有效数据。主机控制器使用短数据传输帧从 32 位输出移位寄存器中仅读取所需数量的 MSB 位。
- 如果 SCLK 计数器大于 32,则器件会将帧 F 视为长 数据传输帧。在长数据传输帧结束时,命令处理器将 32 位输入移位寄存器内容视为有效命令字。任何数据传输帧 F 中提供的最大时钟数没有限制。当主机提供长数据传输帧时,在 CONVST/CS 上升沿之前移入器件的最后 32 位构成所需命令。