ZHCSGU0 September 2017 UCC256303
PRODUCTION DATA.
LLC 转换器功率级的效率随着输出功率的下降而急剧下降。为了保持合理的轻负载效率,必须在突发模式中运行 LLC 转换器。在该模式中,LLC 转换器在短突发周期内以相对较高的功率运行,然后在空白周期内关闭所有开关。在突发周期中,过量的电荷转移并储存在输出电容器中。在空白周期中,储存的电荷用来供应负载电流。提供有效的轻负载方案是位于隔离层初级侧的 LLC 控制器所面临的一个独特的问题。这是因为反馈需求信号 (VCOMP) 主要是输入/输出电压比的函数,与负载电流之间的关系不大。在关闭和打开 LLC 转换器的 VCOMP 电压窗口中设置几个阈值的常规方法无法发挥有效作用。传统方法的另外一个问题是在突发打开时,开关脉冲由 VCOMP 确定,该电压通常出现在初始突发打开时,并随着输出电压的升高而衰减。产生的电感器电流初期较大,随后衰减。这不是一个最优方案,因为初始电流较大可能造成机械振动。随后的高开关频率可能造成过多的开关损耗。
先进的突发模式需要以下 特性 :
HHC 方法使得突发模式的控制十分简单。该方框图为 UCC256303 中的突发模式控制方法提供了准确的功能性 说明 。
控制力度按照以下两个信号中的高电平信号进行选择:1) 电压环路补偿器输出 (VCOMP) 或 2) 突发模式阈值电平 (BMT)。当 VCOMP 低于 BMT 时,在固定次数的开关周期内继续打开开关,然后关闭开关。当 COMP 高于 BMT 时,始终打开开关。如果尚未完成软启动,则发送 COMP(由软启动斜坡控制)。BMT 是可编程的,并随着输入电压自适应地改变。当谐振电容器电压等于 VIN/2 时,关闭每个突发打开周期的最后一次脉冲。在 HHC 方法中,这大致相当于 VCR 节点电压等于共模电压 VCM。此运行使得每个突发关闭周期的谐振电容器电压保持大约 VIN/2,因而使突发打开周期期间的突发模式尽快稳定下来。