复位:MCU_RESETz 置位为低电平时 MCU_RESETSTATz 不可靠
详细信息:
MCU_RESETSTATz 在较短的一段时间内周期性地变为高电平,然后再次变为低电平,同时 MCU_RESETz 仍被置为低电平。仅当 MCU_RESETz 置位为低电平的时间超过 100us 时,才会出现此问题。当 MCU_RESETz 为低电平时,器件保持复位状态;本公告仅适用于信号 MCU_RESETSTATz。
权变措施:
以下任何一项都可以用作本公告的权变措施
- 请勿在功能系统中使用 MCU_RESETz。MCU_RESETz 仍可用于调试,以实现勘误表中的限制。
- 将 MCU_RESETz 的最大低电平持续时间限制为小于 100us。
- 使用主域 RESETSTATz 而不是 MCU_RESETSTATz。MCU_RESETz 也会导致主复位,因此主域 RESETSTATz 可用于观察器件复位。有关 RESETSTATz 时序规范,请参阅数据表。
- 在新设计中,产生主域复位和 MCU 域复位的电路应与“与”门结合使用,作为 RESETz 的输入。还应将 MCU 域复位电路连接到 MCU_RESETz 输入。这将提供 MCU 热复位的完整功能,使用 MCU_RESETz 和 MCU_RESETSTATz 指示 MCU 域复位的状态。RESETz 将在主域复位或 MCU 域复位时使用“与”门触发。