ZHCZ030A March 2024 – April 2025 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1
CPSW:主机时间戳导致 CPSW 端口锁定
CPSW 提供两种机制,将数据包入站时间戳信息传递给主机。
第一种机制是通过 CPTS 事件 FIFO 实现的,该机制在由特定事件触发时记录时间戳。这类事件包括接收到包含指定 EtherType 字段的以太网数据包。这种机制最常用于捕获 PTP 数据包的入站时间戳。通过这种机制,主机必须将时间戳(来自 CPTS FIFO)和 DMA 提供的数据包有效载荷分开读取。这种模式受支持并且不受此勘误表影响。
第二种机制是为所有数据包启用接收时间戳,而不仅仅是 PTP 数据包。采用这种机制时,时间戳会通过 DMA 与数据包有效载荷一起传送。第二种机制是本勘误表的主题。
当启用 CPTS 主机时间戳时,每个传送到内部 CPSW 端口 FIFO 的数据包都需要来自 CPTS 的时间戳。当数据包前导码由于 EMI 或任何其他损坏机制而损坏时,可能不会向 CPTS 发送时间戳请求。在这种情况下,CPTS 将不会生成时间戳,这会导致 CPSW 端口 FIFO 中出现锁定状况。当通过清除 CPTS_CONTROL 寄存器中的 tstamp_en 位来禁用 CPTS 主机时间戳时,将阻止发生锁定状况。
必须禁用以太网到主机的时间戳。
可以使用 CPTS 事件 FIFO 时间戳来代替 CPTS 主机时间戳。