ZHCUDB4 September 2025
BeagleBone Green Eco 集成了一个 16GB Kingston EMMC16G-WW28 eMMC 存储设备,为操作系统和用户数据提供非易失性存储器。eMMC 通过一条 8 位数据总线连接到 AM335x 处理器,在高速模式下以工作速率高达 52MHz。
该嵌入式存储用作电路板的主引导器件和存储介质,保存着操作系统、应用软件和用户文件。eMMC 接口采用直接连接方案,通过使用串联电阻器将命令、时钟和数据线布设到处理器,从而在更高的传输速度下控制信号完整性。
eMMC 存储由 3.3V 电源轨供电,包括全面的去耦电容器网络,可在大量读取和写入操作期间提供稳定运行。硬件复位信号允许处理器在引导序列期间初始化 eMMC 器件,而上拉电阻在上电期间保持已知状态。
eMMC 对于操作系统来说是标准块存储设备,类似于硬盘或 SSD。这样,开发人员能够使用标准文件系统和存储访问方法,而无需了解底层存储技术的具体细节。对于需要额外存储空间的用户,该电路板还通过专用连接器支持 microSD 卡。
与原始 NAND 闪存相比,使用 eMMC 技术具有多种优势,包括内置磨损均衡、坏块管理和纠错,从而提高了存储系统的可靠性并延长了使用寿命。
图 2-8 eMMC 闪存接口方框图