ZHCUDB4 September 2025
BeagleBone Green Eco 提供一个用于网络连接的 10/100/1000Mbps 以太网接口,端接 RJ45 连接器。此接口可通过标准以太网电缆直接连接到本地网络。
该以太网端口具有集成的链路和活动指示 LED:绿色 LED 显示已建立的链路状态,黄色 LED 指示活跃网络流量。这些可视指示器可帮助用户快速确定网络连接状态。
该接口支持标准网络协议和服务,包括用于 IP 地址自动获取和静态 IP 配置的动态主机配置协议 (DHCP)。该电路板的以太网实现与 Linux® 发行版中的常用网络工具和实用程序兼容。
对于开发人员而言,可通过标准 Linux 网络命令和 API 访问该以太网接口。处理器的通用平台以太网交换机 (CPSW) 子系统提供高效的数据包处理,从而为各种应用提供可靠的网络性能。
该以太网端口支持局域网唤醒功能,如果在操作系统中正确配置,则允许进行远程电源管理。对于在无需实际交互的情况下需要进行远程访问的无头应用,此功能非常有用。
连接到网络时,建议使用标准 CAT5e 或更好的以太网电缆以获得最佳性能,尤其是在使用接口的千兆位功能时。
图 2-5 以太网接口方框图