ZHCUC56G April 2016 – July 2024 DLPC230-Q1 , DLPC230S-Q1 , DLPC231-Q1 , DLPC231S-Q1
DLPC230-Q1 主应用程序在发生严重系统错误(例如,与芯片组信号接口的通信中断)时执行紧急关闭。导致关断的特定错误可从错误历史 命令中检索,除非该错误导致系统复位。如果错误导致了系统复位,可使用系统信息 命令来读取上次复位的原因。如果错误未导致系统复位,则可能会发生其他错误,作为导致紧急关闭的故障机制的副作用。如果可能,这些副作用错误也会包含在错误历史记录中。
DLPC230-Q1 主应用程序在紧急关闭时会执行以下操作:
要从紧急关闭状态中恢复,系统需要使用发送到 TPS99000-Q1 的 PROJ_ON 信号进行完整的下电上电。有关 PROJ_ON 信号时序要求的详细信息,请参阅 DLPC230-Q1 数据表和 TPS99000-Q1 数据表。主机应尝试在此次完全复位之前从 DLPC230-Q1 获取 错误历史。
节 6.4 定义了执行的测试并记录可能导致紧急关闭的测试。在运行期间,应定期检查短状态 是否存在任何错误,包括导致紧急关闭的错误。