ZHCUC56G April 2016 – July 2024 DLPC230-Q1 , DLPC230S-Q1 , DLPC231-Q1 , DLPC231S-Q1
此命令用于指定所显示图像的水平和垂直位置的偏移量。
正水平偏移会将显示的图像向右移动,负水平偏移会将显示的图像向左移动。正垂直偏移值会将显示的图像下移,负垂直偏移值会将显示的图像上移。
如果请求的偏移要求图像超出显示区域的范围,部分图像将被切断。
水平偏移限制为输入水平分辨率的 ±10%,并且必须是 2 的倍数 (..., -2, 0, 2, 4, ...)。垂直偏移限制为输入垂直分辨率的 ±50%,并且它必须是 4 的倍数 (..., -4, 0, 4, 8, ...)。
有关边框调整的更多详细信息,请参阅节 5.1.6。
写入参数
| 字节 | 位 | 说明 |
|---|---|---|
| 2:1 | 15:0 | 水平边框偏移 水平偏移的像素计数 LSByte = 字节 1 二进制补码表示法用于实现负像素偏移 允许的最大偏移为输入视频水平分辨率的 ±10% 例如:向右 10 个像素为 0x000A,向左 10 个像素为 0x7FF6。 重要说明:对于 DLP4620S-Q1 或相同阵列尺寸的 DMD,当输入分辨率为 1358x566 或 1220x610 时,像素偏移必须以 32 个像素为增量。 |
| 4:3 | 15:0 | 垂直边框偏移 LSByte = 字节 3 二进制补码表示法用于允许负值 允许的最大偏移为输入视频垂直分辨率的 ±50% 例如:下面的 10 个像素为 0x000A,上面的 10 个像素为 0x7FF6。 |