图像翻转可用于补偿光学路径中的折叠。默认图像翻转设置存储在闪存中,并在闪存头文件中指定值。也可以使用显示图像方向 命令来设置图像翻转值。此命令是一个“保持源”命令,这意味着在更改源之前不会应用更改。为此,应先发送准备源切换 命令,然后发送源选择 命令,以便应用源更改。这些步骤如下所示:
- 显示图像方向 命令 - 设置所需的新翻转设置。
- 准备源切换 命令 - 禁用照明以准备源更新,而不出现图像伪影。
- 源选择 命令 - 选择所需的源并显示具有更新后的翻转设置的图像。
可以沿两个轴执行翻转:短轴翻转和长轴翻转。图 5-15和图 5-16 显示了沿这两个轴的翻转。允许这两种翻转设置的任何组合。