ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

连接器说明

表 1-1 介绍了连接器,表 1-2 列出了 EVM 上的测试点,并介绍了如何正确连接、设置和使用 TPS92530EVM。 图 1-1 显示了 TPS92530EVM 的连接图和默认跳线位置。

GUID-20231114-SS0I-JHR1-K45R-ZGZWT7SSJFJP-low.svg图 1-1 计算机、USB 电缆和 LEDMCUEVM-132 和 TPS92530EVM 的连接图
GUID-20231114-SS0I-Z285-CVVL-CGDCDCSJTCTK-low.svg图 1-2 顶视图
GUID-20231114-SS0I-QZZM-ZZLV-P26W4G7BDHZ8-low.svg图 1-3 底视图
表 1-1 连接器说明
连接器

功能

说明
J3来自 LEDMCUEVM-132 的 SPI 控制通过 J2 和 J3,可以将 TPS92530-Q1 的 SPI 控制连接到 TI LED MCU(器件型号 LEDMCUEVM-132)。J3 连接到 LEDMCUEVM-132。J2 连接星形或菊花链配置中使用的其他 EVM。
J2
J9EVM 的其他控制信号J9 和 J5 是 CAN、UART、GPIO、PWM 和 SSN5 信号,这些信号通过 J9 从 LEDMCUEVM-132 发出,并通过 J5 传递到其他 EVM。
J5
J1

VIN1、VIN2 和 VIN3 连接

J1 配置 VIN1、VIN2 和 VIN3 如何相互连接或连接到 VIN。VIN1、VIN2、VIN3 和 VIN 之间没有跳线将其分开。从引脚 2 至引脚 4 的跳线将 VIN3 连接至 VIN2。从引脚 1 至引脚 2、引脚 3 至引脚 4 以及引脚 5 至引脚 6 的跳线将 VIN1、VIN2、VIN3 和 VIN 全部连接在一起(此设置是默认配置)。
J6

SPI 配置

利用 J6,可以将硬件设置为菊花链配置,并在链中使用中间器件和终端器件。默认配置为星型配置(引脚 1 和引脚 3 跳接,引脚 2 和引脚 4 跳接),其中所有器件均由独立的 SSN 信号控制,并且必须根据 J4 设置进行选择。
J10V_REG 跳线J10 是一个跳线,用于在 EVM 需要数字电源的情况下与其他 SPI 控制的 EVM 共享来自 LEDMCUEVM-132 的 VREG;因为此 EVM 上提供了板载电源,请让此跳线保持开路状态。

J11

VIN 连接至 5V 稳压器

默认加载 J11,从而让 VIN 可为 5V 稳压器供电。移除 J11 可以使外部电源通过 VBIAS 测试点连接到 5V 稳压器,这样就可以进行性能测试,例如测量稳压器的输入电流。

J7UDIM1 跳线J7、J8 和 J12 跳线用于使 UDIM1、UDIM2 和 UDIM3 可将 PWM 信号应用到三个通道。移除跳线后(默认配置),可通过 TPS92530 的寄存器设置或通过将信号直接应用于 UDIM 引脚来生成 PWM 输出。如果 J7、J8 和 J12 上的引脚 1 和引脚 2 分流,则来自 LEDMCUEVM-132 控制器板的同相 PWM 信号会连接到 UDIM 引脚,并通过 GUI 控制 PWM 调光。当将跳线从引脚 2 连接至引脚 3 时,LEDMCUEVM-132 的 PWM 信号会反相。PWM 信号可用于禁用相关通道。
J8UDIM2 跳线

J12

UDIM3 跳线

J4SSN 配置跳线当使用同一 SPI 总线上的多个芯片时,通过 J4 可以配置 SSN 芯片选择线路。默认情况下,评估模块会分流连接 J4 的引脚 7 和引脚 8,即 LEDMCUEVM-132 的 SSN0。移动分流器位置会改变所用的 SSN(有时称为芯片选择 (CS))。
表 1-2 测试点
测试点说明
GND(TP7、TP15、TP16、TP17、TP18、TP19)较大的金属转塔和测试点允许多个连接到整个电路板的接地端。
VIN (TP4)如果正确配置了 J1,则 VIN 测试点可对施加到 5V 稳压器评估板的外部电源进行电压和电流测量。
VIN1 (TP3)如果正确配置了 J1,VIN1 测试点可对施加到 TPS92530-Q1 VIN1 引脚的电源进行电压和电流测量。

VIN2 (TP5)

如果正确配置了 J1,VIN2 测试点可对施加到 TPS92530-Q1 VIN2 引脚的电源进行电压和电流测量。

VIN3 (TP20)

如果正确配置了 J1,VIN3 测试点可对施加到 TPS92530-Q1 VIN3 引脚的电源进行电压和电流测量。

EN (TP8)

EN 测试点是 TPS92530-Q1 在跛行回家和独立模式下的 LED 电流基准设定点。在跛行回家和独立模式下,将电压设置为低于 148mV 会禁用所有通道,将电压设置为高于 200mV 则会启用所有通道。
nFLT (TP7)nFLT 测试点可用于监测 TPS92530-Q1 中是否发生故障。发生故障时,nFLT 电压电平变为低电平。阅读 TPS92530-Q1 数据表 的故障和诊断部分,确定哪些故障会触发 nFLT 指示以及如何清除故障。
VLED1 (TP6)VLED1 测试点允许将 LED 负载连接到通道 1 输出。大型转塔允许使用多个连接进行电压测量。
VLED2 (TP12)VLED2 测试点允许将 LED 负载连接到通道 2 输出。大型转塔允许使用多个连接进行电压测量。
VLED3 (TP23)VLED3 测试点允许将 LED 负载连接到通道 3 输出。大型转塔允许使用多个连接进行电压测量。

SW1 (TP9)

SW1 测试点允许在使用示波器运行期间观察通道 1 的开关节点。

SW2 (TP13)

SW2 测试点允许在使用示波器运行期间观察通道 2 的开关节点。
SW3 (TP21)SW3 测试点允许在使用示波器运行期间观察通道 3 的开关节点。

VBIAS (TP1)

VBIAS 测试点直接连接到线性稳压器的输入端,生成 TPS92530-Q1 使用的 5V 电源。该测试点可用于监控线性器件的输入电压,或用于连接到外部电源,以便在 J11 为空载时进行电压和电流测量。

5VD (TP10)

5VD 测试点直接连接到 TPS92530-Q1 的 V5D 数字引脚。如果 J11 断开连接且没有任何器件为 5V 总线供电,则该测试点可用于监测电压或用于直接为 V5D 引脚供电。请注意,如果进行电流测量,R10 会将 5VD 电源轨连接到会消耗能量的 V5A,但可以通过移除 R10 并从外部为 V5A 供电来分离。

V5A (TP11)

V5A 测试点直接连接到 TPS92530-Q1 的 V5A 引脚。如果移除了 R10,则此测试点可用于监测用于直接向 V5A 引脚供电的电压或电流。默认情况下,V5D 和 V5A 短接在一起,由 5VD 电源供电。

UDIM1 (TP2)

UDIM1 测试点可直接连接 TPS92530-Q1 的 UDIM1 引脚。UDIM1 测试点可在 J7 空载的情况下使用外部 PWM 调光信号来控制通道 1。如果已加载 J7,该测试点还可用于监测从 LEDMCUEVM-132 为通道 1 生成的 PWM 信号。

UDIM2 (TP14)

UDIM2 测试点可直接连接 TPS92530-Q1 的 UDIM2 引脚。UDIM2 测试点可在 J8 空载的情况下使用外部 PWM 调光信号来控制通道 2。如果已加载 J8,该测试点还可用于监测从 LEDMCUEVM-132 为通道 2 生成的 PWM 信号。
UDIM3 (TP22)UDIM3 测试点可直接连接 TPS92530-Q1 的 UDIM3 引脚。UDIM3 测试点可在 J12 空载的情况下使用外部 PWM 调光信号来控制通道 3。如果已加载 J12,该测试点还可用于监测从 LEDMCUEVM-132 为通道 3 生成的 PWM 信号。