ZHCUBA1C December   2022  – August 2024 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2使用入门
    1. 2.1 相关文档
    2. 2.2 硬件
    3. 2.3 软件
    4. 2.4 GUI 安装和启动
  6. 3应用配置概述
    1. 3.1 创建新的应用配置
    2. 3.2 加载保存的配置
  7. 4配置参数
    1. 4.1 系统功耗
      1. 4.1.1 系统电源管理 (SPM)
    2. 4.2 内部和外部直流/直流
    3. 4.3 VIN 引擎打开或关闭
    4. 4.4 热折返
    5. 4.5 USB 端口
    6. 4.6 GPIO 配置
    7. 4.7 I2C 配置
    8. 4.8 器件 ID
    9. 4.9 DisplayPort 交替模式
  8. 5应用配置下载
    1. 5.1 固件下载过程
      1. 5.1.1 密钥上传和二进制文件生成
        1. 5.1.1.1 固件更新:USB 端点
        2. 5.1.1.2 固件更新:I2C
    2. 5.2 安全固件更新
    3. 5.3 可选的 USB 驱动程序安装
    4. 5.4 直接 EEPROM 编程
    5. 5.5 SSH 密钥生成
  9. 6遥测
  10.   A TPS257XX-Q1 功能 - 自定义 ID(版本控制)
  11.   B VIN 引擎打开或关闭 (TPS257xC-Q1)
  12.   修订历史记录

密钥上传和二进制文件生成

要创建配置二进制文件,首先在 GUI 中选择要使用的私钥。TPS257xx-Q1 固件包中提供了默认密钥,可用于评估目的。还可以选择客户专用私钥(建议在构建和部署最终生产二进制映像之前这样做)。在 UPLOAD PRIVATE KEYS 窗口中上传所需的安全私钥。

注: TI 提供了一组仅用于开发的密钥。最终用户负责创建一组安全的私钥来生成二进制文件以供最终生产。
TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 加载密钥图 5-2 加载密钥

上传密钥后,用户拥有以下选项:

  1. 选择 BUILD GUI FLASH IMAGE 可以使用 GUI 中定义的当前配置来构建和保存二进制文件
  2. 选择 FLASH 会跳过构建步骤并允许用户选择现有二进制文件
TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 “上传密钥”页面图 5-3 “上传密钥”页面

如果所需的二进制文件已经存在,则可以点击 FLASH 按钮来使用节 5.1.1.1或节 5.1.1.2中所述的两种界面方法之一上传该文件。如果需要构建新的二进制文件,请点击 BUILD GUI FLASH IMAGE 按钮并按照所述的后续步骤操作。

在 BUILD GUI FLASH IMAGE 窗口中,用户可以选择基本固件映像二进制文件。此文件由 TI 在固件发布包安装时提供。必须选择有效的基本固件映像,否则器件无法正常运行(点击 GUI 顶部 Options 旁的 Help,然后点击 Release Notes 以了解有关 GUI 版本和兼容固件的信息)。接下来,在根据需要上传较新的应用配置版本时选择 Production Key。或者,在恢复到以前的版本时选择 Engineering Key。

图 5-4 展示了工程密钥或生产密钥的选择。

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 “构建 GUI 闪存映像”页面图 5-4 “构建 GUI 闪存映像”页面

加载基本固件映像后,应用配置二进制文件可以保存为三种格式:

  1. 第一个格式选项是 SAVE FULL FLASH IMAGE。
    TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772

    使用 I2C 直接更新到 EEPROM 时,应使用此格式保存。这种方法用于对空白 EEPROM 进行编程,并可以使用 TI 在 EVM 上设计的 TIVA USB 接口来完成,也可以直接使用 EEPROM 编程器,例如 Total Phase Aardvark 编程工具。在这两种情况下,二进制映像都会使用 I2C 接口加载到 EEPROM 器件中。

    注: 需要通过此方法来创建用于对空白 EEPROM 器件进行编程的初始映像。
  2. 第二个格式选项是 SAVE USB EP SECURE UPDATE BINARY。
    TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772

    通过 USB 端点连接方法进行更新时,应使用此格式保存。在该模式下,PC 连接到 USB-C 充电器端口(“端口 A”用于双端口实现),并在上电或复位时具有相应的引导设置,如《TPS25762/72-Q1 EVM 用户指南》中所述。二进制映像通过 USB 传输到 TPS257xx-Q1 器件,然后使用 I2C 传输到 EEPROM 器件。只有映像是使用与先前编程到 EEPROM 中的映像相匹配的有效私钥而构建的,才会成功传输。

保存所需格式的二进制文件后,可以从 USB ENDPOINT FLASH 或 EEPROM FLASH 页面中选择该文件,并将其编程到硬件中的 EEPROM。

注: 也可以直接创建二进制映像并转到 USB ENDPOINT FLASH 或 EEPROM FLASH 页面,以加载二进制文件,而无需 保存生成的文件。通过选择按钮 USB EP SECURE FLASH FROM CURRENT GUI CONFIG IMAGE 或 I2C EEPROM FLASH FROM CURRENT GUI CONFIG IMAGE,可以在不保存的情况下加载每种格式的二进制文件。选择任一按钮时会自动创建映像并在相应的 FLASH 页面中选择要下载的映像,而无需在本地保存映像。

节 5.1.1.1和 节 5.1.1.2介绍了使用 USB 端点或 I2C 将二进制映像加载到硬件中的过程。

第三个格式选项是 SAVE LOW REGION BINARY。

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772

选择此选项时会打开一个菜单,用于将应用配置保存为 low region 二进制文件或 C 头文件(请参阅图 5-5),该文件将用于器件的 MCU/HUB 引导模式。有关此引导模式的更多信息,请参阅使用主机进行 TPS257x-Q1/77x-Q1 固件更新。

TPS25761 TPS25762 TPS25763 TPS25764 TPS25772 生成 Low-Region 二进制文件作为 C 头文件图 5-5 生成 Low-Region 二进制文件作为 C 头文件