ZHCUAU5A March   2023  – May 2025 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   PDN-3A、PDN-3B、PDN-3F 用户指南之使用 TPS6594133A-Q1 PMIC 为 Jacinto J784S4 或 J721S2 供电
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2处理器连接
    1. 2.1 电源映射
    2. 2.2 控制映射
  6. 3支持功能安全系统
    1. 3.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 3.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 4静态 NVM 设置
    1. 4.1  基于应用程序的配置设置
    2. 4.2  器件标识设置
    3. 4.3  BUCK 设置
    4. 4.4  LDO 设置
    5. 4.5  VCCA 设置
    6. 4.6  GPIO 设置
    7. 4.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 4.8  中断设置
    9. 4.9  POWERGOOD 设置
    10. 4.10 其他设置
    11. 4.11 接口设置
    12. 4.12 多器件设置
    13. 4.13 看门狗设置
  8. 5可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 5.1 配置的状态
    2. 5.2 PFSM 触发条件
    3. 5.3 电源序列
      1. 5.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 5.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 5.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 5.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 5.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 5.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 5.3.7 TO_MCU
      8. 5.3.8 TO_ACTIVE
      9. 5.3.9 TO_RETENTION
  9. 6应用示例
    1. 6.1 初始化
    2. 6.2 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 6.2.1 运行
      2. 6.2.2 仅 MCU
      3. 6.2.3 保持
    3. 6.3 进入和退出待机状态
    4. 6.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  10. 7NVM 更改的影响
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

达到 ASIL-D 系统要求

对于 ASIL-C 或 ASIL-D 系统,除节 3.1 中描述的特性外,还可使用以下特性:

  • 对输入到 PMIC (VCCA) 进行 PMIC 过压监控和保护
  • 对所有输出电源轨进行 PMIC 电流监控
  • SoC 错误监控
  • 降压稳压器引脚上的开关接地短路检测 (SW_Bx)
  • 残余电压监控
  • 逻辑输出引脚读回
    • PMIC 的 nINT
    • PMIC 的 nRSTOUT 和 nRSTOUT_SOC

默认情况下,会针对 TPS6594133A 的所有降压稳压器和 LDO 启用电流监控。

TPS6594133A PMIC 的 GPIO_3 配置为 SoC 错误信号监控器。与 MCU 错误信号监控器类似,该功能使用 ESM_SOC_EN 寄存器位通过 I2C 来启用。通过将 TPS6594133A 上的 GPIO_11(配置为 nRSTOUT_SoC)连接到处理器的 PORz 引脚来支持 SoC 复位功能。

表 3-1 系统级安全特性
ASIL-B ASIL-D
安全监控处理器 外部软件看门狗 INTn 安全 MCU 处理 ESM
安全 MCU 复位
具有 IO 读回特性的安全状态信号 系统输入电压监控 SoC 主处理 ESM IO 读回特性
SoC:MCU 岛
R5 内核
PMIC:问答看门狗和 I2C2 PMIC:nINT PMIC:nERR_MCU 连接到 SOC:MCU_SAFETY_ERRz
PMIC:nRSTOUT 连接到 MCU_PORz_1V8
PMIC: ENDRV PMIC:VSYS_SENSE -OV 具备安全 FET OVPGDRV,具备 VCCA OV & UV 和 SoC (VMON1) -UV PMIC:nERR_SoC 连接到 SOC:SOC_SAFETY_ERRz PMIC:nINT、nRSTOUT、nRSTOUT_SOC
表 3-2 电源监控安全特性
ASIL-B ASIL-D 新增项
器件 电源 PDN 电源轨 安全状态电源组1 电源电压监控 电源电流监控 残余电压监控
TPS6594133A-Q1 (PMIC) BUCK1-2 VDD_DDR_1V1 MCU PMIC - OV 和 UV2 PMIC -CM2 PMIC -RVM2
BUCK3 VDD_RAM_0V85 SOC PMIC - OV 和 UV PMIC -CM PMIC -RVM
BUCK4 VDD_IO_1V8 SOC PMIC - OV 和 UV PMIC -CM PMIC -RVM
BUCK5 VDD_MCU_0V85 MCU PMIC - OV 和 UV PMIC -CM PMIC -RVM
LDO1 VDD_MCUIO_1V8 MCU PMIC - OV 和 UV PMIC -CM PMIC -RVM
LDO2 VDD_MCUIO_3V3 MCU PMIC - OV 和 UV PMIC -CM PMIC -RVM
LDO3 VDA_DLL_0V8 SOC PMIC - OV 和 UV PMIC -CM PMIC -RVM
LDO4 VDA_MCU_1V8 MCU PMIC - OV 和 UV PMIC -CM PMIC -RVM
TPS22965-Q1 LDSW- A VDD_IO_3V3 SOC 6 分立式 SVS-A 不适用45
TPS22965-Q1 LDSW-B VDD_MCU_GPIORET_3V3 MCU 6 分立式 SVS-B 8 不适用
HCPS-A HCPS-A VDD_CPU_AVS SOC 6 分立式 SVS-A BUCK-OC
HCPS-B HCPS-B VDD_CORE_0V8 MCU 6 分立式 SVS-A BUCK-OC
TPS74501P-Q1 LDO-A VDA_PLL_1V8 SOC 6 分立式 SVS-A LDO-OCP 7
TPS74501P-Q1 LDO-B VDA_PHY_1V8 SOC 6 分立式 SVS-A LDO-OCP 7
TPS74501P-Q1 LDO-C VDD_MCU_GPIORET_0V8 MCU 6 分立式 SVS-B 8 LDO-OCP 7
TPS74501P-Q1 LDO-D VDD1_DDR_1V8 SOC 6 分立式 SVS-A LDO-OCP 7
TLV7103318-Q1 LDO-E VDD_SD_DV 无 不适用 3 不适用 3
TLV73333P-Q1 LDO-F VDA_USB_3V3 无 不适用 3 不适用 3
TLV73318P-Q1 LDO-G VPP_EFUSE_1V8 无 不适用 3 不适用 3
  1. TPS6594133A-Q1 的电源轨组设置详见 表 4-7。
  2. 电源轨 VDD_DDR_1V1 是安全关键型,但不需要直接电压或电流监控,因为可以使用其他方法(例如,SoC 内部超时垫圈 和 ECC 校验器)来提供诊断覆盖,以检测 DDR 电压中的故障。
  3. 电源轨 VDD_SD_DV、VPP_EFUSE_1V8 和 VDA_USB_3V38 不是安全关键型。
  4. 电源轨 VDD_IO_3V3 通常不是安全关键型,因为可以使用其他方法(例如,黑色通道校验器)来提供诊断覆盖,以检测 SoC 信号接口(例如,CAN、UART 和 SPI)中的故障。
  5. 如果在 安全关键型 接口中使用 SoC GPIO 控制信号,则根据客户最终产品设计的要求,可能需要为特定的 VIO 电源轨添加电压和电流监控功能。
  6. 对于 PMIC 未提供的电源,电源组由分立式 SVS 电压监控器确定。
  7. 这些分立式电源内置过流保护和可路由回 PMIC 的电源正常信号。
  8. 没有 LDSW-B 和 LDO-C 的系统可以没有分立式 SVS-B。