对于本用户指南中介绍的 PDN,PMIC 具有以下五种配置的电源状态:
- 待机
- Wait4Enable
- 运行
- 仅 MCU
- Pwr SoC 错误
- 保留(GPIO 和 DDR)
图 5-1 展示了配置的 PDN 电源状态以及在状态之间变化所需的转换条件。此外,还显示了向硬件状态(如 SAFE RECOVERY 和 LP_STANDBY)的转换。硬件状态是固定器件功率有限状态机 (FSM) 的一部分,并在 TPS6594-Q1 数据表中进行了描述,具体请参阅节 8。
当 PMIC 从 FSM 转换到 PFSM 时,将执行几个初始化指令来禁用 BUCK 和 LDO 稳压器上的残余电压检查。此外,还将设置 FIRST_STARTUP_DONE 位,并清除 VCCA OV 和 UV 掩码(在静态配置中设置,表 4-8)。执行这些指令后,PMIC 等待有效的开启请求,然后会进入运行状态。各电源状态定义如下:
待机
PMIC 由系统电源轨上的有效电源供电 (VCCA > VCCA_UV)。所有器件资源在待机状态下都会断电。在此状态下,EN_DRV 被强制为低电平。处理器处于关闭状态,没有电压域通电。请参阅节 5.3.2序列说明。
WAIT4ENABLE
当出现错误且 PMIC 从 PFSM 任务状态退出并进入 FSM 状态时,会进入 WAIT4ENABLE 状态。当该器件从 FSM 状态返回到 PFSM 时,第一个状态会是 WAIT4ENABLE 状态,这时所有其他资源全部断电并且 EN_DRV 被强制为低电平。在 PMIC 退出 PFSM 并进入 FSM 状态 SAFE_RECOVERY 之前,会执行节 5.3.1中的序列。
运行
PMIC 由有效电源供电。PMIC 功能齐全,可为所有的 PDN 负载供电。处理器已完成推荐的上电序列,MCU 和主处理器内的所有电压域均已通电。请参阅节 5.3.8序列说明。
MCU_ONLY
PMIC 由有效电源供电。只有分配给 MCU 安全岛的电源资源处于开启状态。请参阅节 5.3.7序列说明。
Pwr SoC 错误
PMIC 由有效电源供电。只有分配给 MCU 安全岛的电源资源处于开启状态。请参阅节 5.3.5序列说明。唯一的主动触发条件是 B,需要 PMIC 返回到 MCU_ONLY 模式。仅在导致 SOC_PWR_ERROR 的中断清除后,才建议返回到 MCU_ONLY 模式并最终返回到运行模式。
保持
PMIC 由有效电源供电。根据特定的资源设置,只有分配给处理器保持轨的电源资源处于开启或 LPM 模式。如果给定资源保持运行状态,则所有链接的子系统都会自动保持运行状态。ENABLE_DRV 位在此状态下由器件清零。如果 I2C_5 位设置为高电平,则 PMIC 进入 GPIO 保持状态。如果 I2C_7 位设置为高电平,则 PMIC 进入 DDR 保持状态。在触发保持状态之前,这些位需要进行设置。请参阅节 5.3.9序列说明。