ZHCUAU5A March   2023  – May 2025 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   PDN-3A、PDN-3B、PDN-3F 用户指南之使用 TPS6594133A-Q1 PMIC 为 Jacinto J784S4 或 J721S2 供电
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2处理器连接
    1. 2.1 电源映射
    2. 2.2 控制映射
  6. 3支持功能安全系统
    1. 3.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 3.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 4静态 NVM 设置
    1. 4.1  基于应用程序的配置设置
    2. 4.2  器件标识设置
    3. 4.3  BUCK 设置
    4. 4.4  LDO 设置
    5. 4.5  VCCA 设置
    6. 4.6  GPIO 设置
    7. 4.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 4.8  中断设置
    9. 4.9  POWERGOOD 设置
    10. 4.10 其他设置
    11. 4.11 接口设置
    12. 4.12 多器件设置
    13. 4.13 看门狗设置
  8. 5可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 5.1 配置的状态
    2. 5.2 PFSM 触发条件
    3. 5.3 电源序列
      1. 5.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 5.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 5.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 5.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 5.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 5.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 5.3.7 TO_MCU
      8. 5.3.8 TO_ACTIVE
      9. 5.3.9 TO_RETENTION
  9. 6应用示例
    1. 6.1 初始化
    2. 6.2 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 6.2.1 运行
      2. 6.2.2 仅 MCU
      3. 6.2.3 保持
    3. 6.3 进入和退出待机状态
    4. 6.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
  10. 7NVM 更改的影响
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

控制映射

图 2-4 显示了 PMIC、分立式电源和处理器之间 PDN-3A 的数字控制信号映射。这些连接可实现功能齐全的系统,包括仅 MCU、DDR 和 GPIO 保持低功耗模式、符合 ASIL-D 标准的功能安全以及板载 USB2.0、UHS-I SD 卡和 HS SoC 电子保险丝编程。

在此 PDN 中,GPIO8 旨在提供运行时 PDN 配置,从而实现可适应各种电路板设计的灵活 PMIC。上电序列开始时的逻辑低电平输入命令 PMIC 支持隔离式 MCU 和主电源组,其中包括上电序列中的 BUCK5。逻辑高电平命令 PMIC 将 MCU 和主电源组分组,并将 BUCK5 从电源序列中排除。对于隔离式 PDN 方案(型号 A - F),GPIO8 引脚连接到 HCPS 降压稳压器使能输入,该输入具有连接到每个降压稳压器输入电压的上拉电阻。VDA_DLL_0V8 电源轨(来自 PMIC 的 LDO3)与 CPU 和 CORE 电源轨在相同的时间戳启用。因此,它可用于驱动低电压转换器的输入,该转换器具有一个连接到 HCP 使能网络 (MAIN_PWRGRP_IRQn) 的开漏输出。该降压引脚是双向引脚,可用作使能输入和状态输出。内部降压故障会导致该引脚将 MAIN_PWRGRP_IRQn 网络拉低。将 MAIN_PWRGRP_IRQn 网络拉低将禁用降压稳压器,并通过 GPIO8 网络连接向 PMIC 发出中断。如果 GPIO8 变为低电平,PMIC 会像发生 SOC_PWR_ERROR 一样做出反应,导致 PDN 状态转换为仅 MCU 模式。

当 nRSTOUT PMIC 信号在 图 5-11 所示 TO_ACTIVE 序列结束时变为高电平后,GPIO10 会被拉高,等待来自 SVS-B 电压监控器的低电平有效 MCU_PWRGRP_IRQn 中断信号。如果 GPIO10 变为低电平,PMIC 会像发生 MCU_PWR_ERROR 一样做出反应,并执行有序关断。如 图 2-4 所示,用一个 3.3V 电平转换器将 GPIO8 和 GPIO10 分别从 VDA_DLL_0V8 (PMIC LDO3) 和电压监控器 SVS-A 和 SVS-B 的开漏中断输出连接起来。

从 PMIC 到处理器的其他数字连接提供错误监控、处理器复位、处理器唤醒和系统低功耗模式。已将特定的 GPIO 引脚分配给关键信号,以维持在低功耗模式下只有少数 GPIO 引脚保持工作时,器件能够正常工作。

TPS6594-Q1 PDN-3A 的 TPS6594133A 数字连接图 2-4 PDN-3A 的 TPS6594133A 数字连接
  1. PMIC IO 可以针对输入和输出功能使用不同的电源域。I2C1 和 I2C2 的 SDA 功能使用 VINT 电压域作为输入,并使用 VIO 电压域作为输出。更多信息,请参阅器件 数据表。所示的 PMIC 电压域用于 TPS6594133A NVM 配置。
  2. PMIC_Wake1 通常为 CAN PHY INH 输出。
  3. LP_WKUP1 和 WKUP1 转换到运行状态。
注: 对于 SVS-B,只需 VDD_MCU_GPIORET_0V8 和 VDD_MCU_GPIORET_3V3 连接,即可在 MCU 输入电源上提供 OV/UV 覆盖。表 5-1 中显示的其他连接允许同一 SVS PN 同时用于 SVS-A 和 SVS-B。
注: IO 的 PMIC 电压域可以根据配置的不同而不同。当配置为输入时,GPIO3 和 GPIO4 均在 VRTC 域中。当配置为输出时,GPIO3 和 GPIO4 均在 VINT 域中。
注: 除 I2C 信号外,还有五个附加信号为开漏输出,需要上拉至特定电源轨。有关信号和特定电源轨的列表,请参阅 表 2-4
表 2-4 开漏信号和电源轨
PDN 信号 上拉电源轨
H_MCU_INTn_1V8 VDD_MCUIO_1V8
H_MCU_PORz_1V8 VDA_MCU_1V8
H_SOC_PORz_1V8

VDA_MCU_1V8

H_MCU_PORz_1V8

VDA_MCU_1V8

EN_DDR_RET_1V1 VDD_DDR_1V1
H_WKUP_I2C0 VDD_GPIORET_IO_3V3
H_MCU_I2C0 VDD_GPIORET_IO_3V3

使用 表 2-5 指导如何分配每个 PDN 系统特性所需的 GPIO。如果不需要所列出的特性,可以删除数字连接;但是,GPIO 引脚仍会按照显示的由 NVM 定义的默认功能进行配置。启动后,处理器可以重新配置未使用的 GPIO 以支持新功能。只要该功能仅在启动后才需要且默认功能不与正常操作产生任何冲突(例如,两个输出驱动同一网络),就可以进行重新配置。有关功能安全相关连接如何帮助实现功能安全系统级目标的详细信息,请参阅节 3

表 2-5 按系统特性划分的数字连接
器件 GPIO 映射 系统特性(1)
PMIC 引脚 NVM 功能 PDN 信号 有源 SoC 功能安全 仅 MCU DDR 保持 GPIO 保持
TPS6594133A-Q1 nPWRON/ ENABLE 启用 SOC_PWR_EN R
nINT INT H_MCU_INTn R
nRSTOUT nRSTOUT H_MCU_PORz_1V8 R
SCL_I2C1 SCL_I2C1 H_WKUP_I2C0_SCL R
SDA_I2C1 SDA_I2C1 H_WKUP_I2C0_SDA R
GPIO_1 SCL_I2C2 H_MCU_I2C0_SCL R
GPIO_2 SDA_I2C2 H_MCU_I2C0_SDA R
GPIO_3 nERR_SoC H_SOC_SAFETY_ERRn R
GPIO_4 LP_WKUP1(2) SOC_PWR_WKn R R
GPIO_5 EN_GPIO_RET_3V3 EN_GPIO_RET_3V3 R
GPIO_6 EN_DDR_RET_1V1 EN_DDR_RET_1V1 R
GPIO_7 nERR_MCU H_MCU_SAFETY_ERRn R
GPIO_8 GPI MAIN_PWRGRP_IRQn R
GPIO_9 GPO EN_3V3_VIO R
GPIO_10 GPI MCU_PWRGRP_IRQn R
GPIO_11 nRSTOUT_SOC H_SOC_PORz_1V8 R
R 是必需项。O 是可选项。
LP_WKUP1 功能在静态设置中会被屏蔽。节 6.2.3节 6.3节 6.4 提供了用于取消屏蔽该功能的说明。