ZHCU946 March 2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , LP8764-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1
图 3-2 显示了处理器和 PMIC 器件之间的数字控制信号映射。为了使两个 PMIC 器件协同工作,主 PMIC 和辅助 PMIC 必须建立 SPMI 通信通道。该 SPMI 通道使 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 能够同步其内部可预配置状态机 (PFSM),从而在所有电源和数字器件范围内运行一个 PFSM。使用 SPMI,无需将 ENABLE 引脚或 LDO_VINT 连接到 LP8764-Q1 的 ENABLE 引脚 (GPIO4)。
从 PMIC 到处理器的其他数字连接提供错误监控、处理器复位、处理器唤醒和系统低功耗模式。已将特定的 GPIO 引脚分配给关键信号,以确保在低功耗模式下只有少数 GPIO 引脚保持工作时,器件能够正常工作。
图 3-2 所示的数字连接可实现一些系统特性,包括 DDR 保持模式、性能高达 ASIL-D 的功能安全以及符合标准的双电压 SD 卡运行。
| PDN 信号 | 上拉电源轨 |
|---|---|
| H_MCU_INTn | VDD_IO_3V3 |
| H_MCU_PORz_1V8 | VDA_LN_1V8 |
| H_SOC_PORz_1V8 | VDA_LN_1V8 |
| H_DDR_RET_1V1 | VDD_DDR_1V1_REG |
| H_WKUP_I2C0 | VDD_IO_3V3 |
| H_MCU_I2C0_SCL/SDA | VDD_IO_3V3 |
请使用表 3-3 作为指南来了解每个 PDN 系统特性所需的 GPIO 分配。如果不需要所列出的特性,可以删除数字连接;但是,GPIO 引脚仍会按照显示的由 NVM 定义的默认功能进行配置。处理器启动后,处理器可以重新配置未使用的 GPIO 以支持新功能。重新配置可能在下述情况中出现:该功能仅在启动后才需要,并且默认功能不会与正常运行产生任何冲突(例如,两个输出驱动同一网络)。有关功能安全相关连接如何帮助实现功能安全系统级目标的详细信息,请参阅Topic Link Label4。
| 器件 | GPIO 映射 | 系统特性(1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMIC 引脚 | NVM 功能 | PDN 信号 | 有源 SoC | 功能安全 | DDR 保持 | SD 卡 | USB 接口 | |
| TPS65941213-Q1 | nPWRON/ ENABLE | 启用 | SOC_PWR_ON | R | ||||
| nINT | INT | H_MCU_INTn | R | |||||
| nRSTOUT | nRSTOUT | H_MCU_PORz_1V8 | R | |||||
| SCL_I2C1 | SCL_I2C1 | H_WKUP_I2C0 | R | |||||
| SDA_I2C1 | SDA_I2C1 | H_WKUP_I2C0 | R | |||||
| GPIO_1 | SCL_I2C2 | H_MCU_I2C0_SCL | R | |||||
| GPIO_2 | SDA_I2C2 | H_MCU_I2C0_SDA | R | |||||
| GPIO_3 | nERR_SoC | H_SOC_SAFETY_ERRn | R | |||||
| GPIO_4 | LP_WKUP1(2) | PMIC_WAKE1 | R | |||||
| GPIO_5 | SCLK_SPMI | LEOA_SCLK | R | |||||
| GPIO_6 | SDATA_SPMI | LEOA_SDATA | R | |||||
| GPIO_7 | nERR_MCU | H_MCU_SAFETY_ERRn | R | |||||
| GPIO_8 | DISABLE_WDOG | PMICA_GPIO8 | R(3) | |||||
| GPIO_9 | GPO | 未使用(4) | O | |||||
| GPIO_10 | WKUP1 | H_PMIC_PWR_EN1 | R | |||||
| GPIO_11 | nRSTOUT_SOC | H_SOC_PORz_1V8 | R | |||||
| LP876411B4-Q1 | nINT | INT | H_MCU_INTn | R | ||||
| SCL_I2C1 | SCL_I2C1 | H_WKUP_I2C0 | R | |||||
| SDA_I2C1 | SCL_I2C1 | H_WKUP_I2C0 | R | |||||
| GPIO_1 | GPO | EN_VDDR | R | R | ||||
| GPIO_2 | GPO | H_DDR_RET_1V1 | R | |||||
| GPIO_3 | GPI | 未使用(4) | O | |||||
| GPIO_4(5) | ENABLE | PMICB_GPIO4 | O | |||||
| GPIO_5 | GPI | 未使用(4) | O | |||||
| GPIO_6 | GPI | 未使用(4) | O | |||||
| GPIO_7 | GPI | 未使用(4) | O | |||||
| GPIO_8 | SCLK_SPMI | LEOA_SCLK | R | |||||
| GPIO_9 | SDATA_SPMI | LEOA_SDATA | R | |||||
| GPIO_10 | GPO | EN_3V3IO_LDSW | R | R | R | R | ||