ZHCAFC6 May 2025 TAS5825M
在 Speaker Details 页面上,键入扬声器振膜的面积或直径(如第2部分所述),然后点击 Next 按钮。
在 Force Factor (BL) 页面上,建议使用 Added Mass Method,而不是 Enter BL Method,以获取 BL 参数。单击 Added Mass Method 按钮以继续特性表达操作。
根据 Added Mass Specification 页上的说明,取一些粘合油灰作为 mass,然后使用称重秤测得该质量的准确重量,并键入测量值。建议将该质量保持为大约 20% 的扬声器移动质量。如果未提供移动质量,请使用一个直径约为扬声器直径 1/5 的油灰球。
如 图 4-9 所示,按照 Added Mass Specification 页面中的说明,将该质量添加到扬声器的目标隔膜上,然后点击 Mass Added 按钮,开始 BL 测量过程。
图 4-9 新增质量方法示例等待 Added Mass IV Measurement 和 Find BL by Added Mass 步骤完成,然后移除该质量,并点击 Remove Added Mass 页面上的 Next 按钮。
图 4-10 机电模型拟合结果等待 Run Model Fit 步骤完成,然后请在 Review Speaker Model 页面上审查已拟合型号,详情如 图 4-10 所示。
首先,确保浅蓝色曲线(测得的阻抗)与深蓝色曲线(已拟合阻抗)保持一致。
接下来,将建模结果的 Re 和 FS 值与您的扬声器的 Thiele/Small 参数进行比较。建模值和额定值之间不应存在巨大差异。
最后,检查 Impedance Error in Fit Error 部分,建议将阻抗误差保持在 1% 以下。如果模型拟合良好,请点击 Accept 按钮以继续下一步操作。如果模型拟合不佳,建议您检查硬件和软件配置,检查新增质量和相关数据,然后点击相关按钮重新进行 BL 测量。