ZHCADQ1A January 2024 – April 2024
MOSFET 开关接通前,PSFB 直流/直流转换器使用电路中的寄生元件来为其提供零电压,从而提供了软开关。这大大减少了与硬开关相关的开关损耗量。
对于这里讨论的系统,针对 Q2-Q3 桥臂内开关的开关转换终止了能量传输间隔。因此,该桥臂被称为有源至无源 桥臂。当在这个桥臂中发生开关转换时,初级绕组内的电流接近于该半个 PWM 开关周期的最大振幅。反射负载电流在这段时间为初级电路内的能量循环提供助力,这使得这个桥臂内的开关间电压有可能接近零伏特。在整个负载范围内,这个 Q2-Q3 桥臂内的开关有可能实现 ZVS。请注意,由于负载减少,需要增加死区时间来实现和接近 ZVS。
针对 Q1-Q4 桥臂内开关的开关转换启动电源传输间隔。因此,该桥臂被称为无源至有源 桥臂。在这些开关转换期间,初级电流减少。它跨过零电流值并改变方向。这实现了针对 ZVS 的更低可用能量。事实上,对于在低负载条件下的运行,这些开关上的电压可能在其打开之前未变为零。当这些开关上的电压处于最小值时,通过打开这些开关,可将开关损耗保持在最低。这被称为低电压开关 (LVS)。当负载变化时,打开开关以实现 LVS 变化,从而要求死区时间调整与 Q2-Q3 桥臂开关相似。