ZHCAB89 February 2021 ADS1120 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1261 , ADS1262 , ADS1263
在双 IDAC、3 线 RTD 系统中,尽管有些临界情况需要特别注意,但是之前各节所述的很多相同技术也有助于识别该系统中的断线问题。Topic Link Label3.2.2.1(低侧 RREF)和 Topic Link Label3.2.2.2(高侧 RREF)中介绍了这些情况。
不管使用的是低侧还是高侧 RREF,引线 3 上的断线问题都自动造成 IDAC 接地路径消失,进而导致 VREF 监控器故障。图 3-6 显示了这个断线问题在低侧(左)和高侧(右)RREF 配置中是如何发生的。如果除引线 3 以外的任何其他引线也断开,同样会出现此结果。
图 3-6 在采用低侧(左)和高侧(右)RREF 的情况下,双 IDAC、3 线 RTD 系统中引线 3 断开时检测到 VREF 监控器故障同样,如果低侧或高侧 RREF 配置中引线 1 和引线 2 断开,两个 IDAC 都没有接地路径,因而会导致 VREF 监控器故障。图 3-7 显示了这个断线问题在低侧(左)和高侧(右)RREF 配置中是如何发生的。
图 3-7 在采用低侧(左)和高侧(右)RREF 的情况下,双 IDAC、3 线 RTD 系统中引线 1 和引线 2 断开时检测到 VREF 监控器故障双 IDAC、3 线 RTD 系统的挑战在于引线 1 或引线 2 上的断线问题。在这些情况下,其中一个 IDAC 仍具有接地路径,因此检测变得不那么简单。另外,根据使用的是低侧还是高侧 RREF 配置,检测方案会有所不同。