ZHCAB20 November 2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1
大多数数据表在热特性表中包含 θJA 值以及其他信息。图 3-1 显示了符合汽车标准的 LM636x5-Q1 3.5V 至 36V、1.5A 和 2.5A 汽车降压转换器数据表。
图 3-1 器件数据表中的典型热指标本表给出的 θJA(或 RθJA)值是在非常特定的条件下得出的,这些条件不一定适用于实际应用。通常,θJA 的值将比适宜的 PCB 布局所能实现的值大很多。因此,表中的值不能用于设计目的;它的主要用途是比较不同的稳压器和不同的封装。如下所示,表中的其他指标可能非常有用。对于带有裸片附接焊盘 (DAP) 的封装,器件底部的 θJC(或 RθJC(bott))值也很重要。Equation4 显示了如何使用此参数。

在这个公式中,θSA 是从散热器到环境空气的热阻。通常,θSA 的值是未知的,θJA 是关注的真实值(Equation1)。然而,一些计算器工具在估算整体热性能时需要 θJC。此外,较小的 θJC 值将有助于降低整体 θJA。
您将注意到表中会有被称为“热阻”的指标和被称为“热参数”的指标。定义和测量热阻 值时,假设所有功率都在指标名称指示的路径中流动。例如,对于 θJC(或 RθJC(bott)),假设所有功率都从结点流向底部 DAP。在设计整个系统从结点到周围环境的热管理时,这些指标至关重要。定义和测量热参数 时,假设只有部分功率在指标名称指示的路径中流动。例如,参数 ΨJT 用于通过使用热电偶或热像仪测量外壳顶部温度来计算结温。Topic Link Label8.1 讨论了这一计算方法。基本上,在基于测量值对系统进行评估和测试时,使用“ψ”参数。在设计或计算系统的热性能时,使用“θ”电阻。假设在封装顶部使用散热器,而不是通过底部 DAP 连接使用 PCB。一个安全的假设是,大部分(如果不是全部)热量将通过顶部散热器散发。在这种情况下,使用电阻 RθJC(top) 而不是 ΨJT 参数来计算整体性能。即使这两个指标都指示热量从“结点”流向“顶部”,要使用的正确值也应该是
RθJC(top)。参数 ΨJB 也很有用。电路板温度的测量值 TB 可用于通过Equation6 来估算 TJ。请参阅半导体和 IC 封装热指标,以获得关于热指标的更详细的解释并了解如何测量和使用热指标。