对于 8B/10B 选项,握手的关键字是用于初始链路同步的 K28.5 字符,而直流耦合握手请求(或同步请求)则是 ~SYNC 信号。还有其他用于帧对齐检查的关键字,例如 K28.7。这些选项均符合 JESD204C 8B/10B 编码标准。
从 JESD204B 标准进行的升级有几种:
- 直流耦合 ~SYNC 信号目前可以有选择性地通过串行通信接口(例如 SPI)成为以软件作为基础。例如,主机可以在 J-TX 和 J-RX 内写入一个寄存器以启动同步请求,还可以要求 J-TX 发出 K28.5 字符。同步请求完成后,主机可以停止同步请求并开始数据流传输。此选项尚未被完全定义,不能确保不同链路建立之间的器件确定性延迟。
- 鉴于 JESD204C 器件需要与上一代仅支持 JESD204B 的器件一起工作,目前基于硬件的 ~SYNC 信号具有定时调整功能。
- 仅为 8B/10B 链路层添加了 ~SYNC 生成和 ~SYNC 检测时钟。这些可以是单独的时钟,但也可以重复使用其他具有可调延迟和脉冲扩展功能的时钟。
- 同步请求的 ~SYNC 的脉冲宽度(最少 5 个帧和 9 个八位位组)和错误报告(最少 2 个帧)必须允许执行调整步骤以实现偏移和 JESD204B 的向后兼容性。
由于可实现 64B/66B 和 64B/80B 编码的同步报头结构本身的性质,不再需要使用 SYNC 信号。