ZHCAA79A August   2019  – April 2021 AFE7769 , AFE7799 , AFE7920 , AFE7921 , AFE7988 , AFE7989

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 术语
  4. 3 应掌握的知识
  5. 4 主要变化:三个支持的编码选项
    1. 4.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 4.2 注意事项
  6. 5 物理层规范:可处理不同 JESD204 通道属性的其他分级
    1. 5.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 5.2 注意事项
  7. 6 链路层:握手协议中的差异
    1. 6.1 这对系统开发人员而言意味着什么?
    2. 6.2 注意事项
  8. 7 确定性延迟
    1. 7.1 注意事项
  9. 8 ~SYNC(SYNC 请求)信号差分
    1. 8.1 8B/10B 编码选项升级
    2. 8.2 这对系统开发人员而言意味着什么?
  10. 9 结论
  11. 10参考文献
  12. 11致谢
  13. 12修订历史记录

链路层:握手协议中的差异

与所有串行链路通信一样,JESD204 具有一个初始握手协议,以确保在进行串行数据流传输之前 J-TX 和 J-RX 相互了解。JESD204C 规范保留了之前就适用于 8B/10B 编码的 JESD204B 握手协议,以确保向后兼容。此外,JESD204C 包括适用于 64B/66B 和 64B/80B 编码的一组新握手协议,可在向 J-RX 添加其他功能时进一步简化启动过程。

GUID-F8D545B7-85CE-4CF5-86DC-85713CA2073C-low.gif图 6-1 1 和 2 子类的同步过程(2)

要了解不同编码选项之间握手协议的差异,首先请重新访问 8B/10B 选项。JESD204C 文档中的图 90 很好地展示了这一点,其中描述了同步过程。在该图中,您可以看到握手协议中不同阶段的过渡。J-RX 旨在让握手协议获得所有智能特性。它最初会通过基于硬件的 ~SYNC 信号或基于软件的 ~SYNC 信号发送同步请求 (sync_request)。这会启动代码组同步阶段。收到 ~SYNC 信号后,J-TX 会发送 K28.5 逗号字符进行同步。然后,J-RX 会指示它确实已通过 sync_request 过渡后的状态进行了同步,并等待进行额外的检查,例如初始通道对齐序列。最后,假设 J-RX 没有发送额外的 sync_request,J-TX 将开始发送实际的有效负载以完成该过程。如果在此阶段,J-RX 发送另一个 sync_request 信号,则表明握手过程出现错误,并且 J-RX 状态机会再次重复整个过程。(3)

适用于 64B/66B 和 64B/80B 编码的握手协议本质上是一个新架构(与 8B/10B 选项相比)。64B/66B 和 64B/80B 握手协议的主要亮点之一是 J-TX 插入了周期性的关键字供 J-RX 识别(与初始握手阶段 8B/10B 的一次握手同步信号相对)。并且,J-RX 本质上更智能,可以自动同步到定期关键字并建立自己的链路。它还能够在不更改 J-TX 传输协议的情况下再次建立自己的链路(假设链接错误的来源不是 J-TX 本身,并且可以在 JESD204 框架内自我校正)。下面提供了有关新握手架构的详细信息:

  1. 2 位同步报头现已成为链路建立的握手代码。这是根据循环冗余校验 (CRC) 和前向纠错 (FEC) 的用法使用预定义图形定期插入的。这是 64B/66B 和 64B/80B 编码的主要更改之一(与 8B/10B 编码中 K28.5 字符的专用代码组同步阶段比较时)。
  2. 64B/66B 和 64B/80B J-TX 会使用 2 位同步报头以连续发送数据块(即多块和扩展多块)。是否会发生导频信号插入的情况取决于 CRC 和 FEC 的用法。
  3. 64B/66B 和 64B/80B 规范不需要来自 64B/66B 和 64B/80B J-RX 的物理握手信号,因为目前的 J-RX 足够智能,可以识别 2 位同步报头并建立自己的链接,而无需将握手请求提供给 64B/66B 和 64B/80B J-TX。这也是为了适应基于软件的同步信号的潜在用途。(4)

总而言之,8B/10B 编码具有专用握手周期,而 64B/66B 和 64B/80B 具有周期性同步报头,供 J-RX 识别同步报头并进行自我练习之用。JESD204C 文档中的图 67 和图 69 详解介绍了 64B/66B 和 64B/80B 编码及解码过程。下文描述了编码过程:

  1. 从传输层收集八个八位位组数据。
  2. 通过扰频器随机生成数据流。
  3. 执行 CRC 或 FEC 流程。
  4. 执行同步报头插入流程。对于 64B/80B 编码,添加额外的填充位。
  5. 通过齿轮箱调整传输层中数据之间的速率以及 64B/66B 或 64B/80B 编码时钟速率的比率。

下文概述了解码过程:

  1. 收到位流。
  2. 使用齿轮箱调整编码速率和实际数据速率的各种时钟速率比率。
  3. 块同步模式提取同步报头流,以实现块、多块和多块同步的结束。
  4. 执行数据提取流程并消除填充位。
  5. 执行同步报头提取流程。同步报头流包含命令通道、CRC 或 FEC 信息。
    1. FEC 可用于检测并更正错误。
    2. CRC 可以检测错误并标记警报以发送给报警块。
  6. 为没有同步报头和填充位对的数据流执行解码器流程。
  7. 数据传递到传输层以供处理。
GUID-10494250-C9B1-4E49-83D0-A4537BC9F2D2-low.gif图 6-2 64B/66B 和 64B/80B 编码过程(5)
GUID-E438C90C-FE8A-4017-8827-725CCE798F22-low.gif图 6-3 64B/66B 和 64B/80B 解码过程(6)
JESD204C 文档中的图 90。版权所有 JEDEC。未经 JEDEC 许可不得复制。
在之前的 JESD204B 文档中,更好的图示是展示 J-RX 弹性缓冲区释放图表的图 5。细心的读者可以将该图与 JESD204C 文档中的更新版本进行比较,从而发现 JESD204C 图删除了 ~SYNC 信号。这是因为 JESD204C 中提供了可选的软件 SYNC 选项。
JESD204C 文档不会规定 J-TX 以何种方式得知 J-RX 实现了同步的时刻。该文档也不会对实际 J-RX 同步之前和之后的 J-TX 数据有效载荷有所要求。控制过程可以发生在高于 JESD204C 的层上,例如应用层。
JESD204C 文档中的图 67。版权所有 JEDEC。未经 JEDEC 许可不得复制。
JESD204C 文档中的图 69。版权所有 JEDEC。未经 JEDEC 许可不得复制。