ZHCSI46D April 2018 – March 2026 DLPC3470
PRODUCTION DATA
在上电序列期间,需要使用外部功率监测器将 RESETZ 驱动至逻辑低电平状态,从而将 DLPC34xx 控制器保持在系统复位状态。它应继续将 RESETZ 驱动为低电平,直到所有控制器电压达到最小额定电压电平,PARKZ 变为高电平并且输入时钟稳定。外部电源监控由 DLPAxxxx PMIC 自动完成。
当 RESETZ 被置为有效时,DLPC34xx 控制器输出的任何信号都不会处于有效状态。当 RESETZ 被置为有效时,以下信号为三态:
向所有三态输出信号(包括要配置为输出的双向信号)添加外部上拉(或下拉)电阻器,以避免在复位期间控制器输出悬空(如果它们连接到 PCB 上可能发生故障的器件)。对于 SPI,至少包含一个连接到器件的任何芯片选择的上拉电阻器。未使用的双向信号可以配置为输出,以避免 RESETZ 设置为高电平后控制器输入悬空。
在 RESETZ 被置为有效并施加相应的 I/O 电源时,以下信号被强制进入逻辑低电平状态:
在电源稳定且 DLPC34xx 控制器的 PLL_REFCLK_I 时钟输入稳定后,应停用 RESETZ(设置为逻辑高电平)。然后,DLPC34xx 控制器执行上电初始化例程,首先锁定其 PLL,然后从外部闪存加载自配置数据。释放 RESETZ 后,所有 DLPC34xx I/O 都将变为有效状态。释放 RESETZ 后,HOST_IRQ 信号将立即被驱动为高电平,以指示自动初始化例程正在进行中。但是,由于上拉电阻器连接到信号 HOST_IRQ,因此在控制器主动将其驱动为高电平之前,该信号已经变为高电平。自动初始化例程完成后,DLPC34xx 控制器会将 HOST_IRQ 驱动为低电平,以指示已达到控制器的初始化完成状态。
为了实现可靠运行,在上电初始化序列期间,不得将 GPIO_08 (PROJ_ON) 置为无效。换言之,启动例程开始后(通过将 PROJ_ON 置为有效),必须完成启动例程(通过 HOST_IRQ 变为低电平来指示),然后才能命令控制器关闭(通过将 PROJ_ON 置为无效)。
在 HOST_IRQ 变为低电平之前,不允许 I2C 或 DSI(如果适用)活动。