ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
有关开发工具和软件的最新列表,请访问 CC3235MOD 工具和软件页面。或者,点击页面右上角的通知我 按钮,随时获取有关 CC3235MOD 的更新消息。
支持的器件包括:CC3200、CC3220x 和 CC3235x。
Pin Mux 工具是一款软件工具,可提供图形用户界面 (GUI) 用于配置引脚多路复用设置、解决冲突以及指定 TI MPU 的 I/O 单元特性。结果采用 C 头文件/代码文件的形式输出,可导入到软件开发套件 (SDK) 中或用于配置客户的定制软件。Pin Mux 工具版本 3 增加了一个功能,可自动选择多路复用器配置以满足输入要求。
支持的器件包括:CC3100、CC3200、CC3120R、CC3220x、CC3135 和 CC3235x。
SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro 移动应用是一款用于配置 SimpleLink™ 的新型移动应用。该应用与嵌入式配置库和在设备端运行的示例搭配使用(请参阅 SimpleLink™ Wi-Fi® SDK 插件 和 TI SimpleLink™ CC32XX 软件开发套件 (SDK))。如需使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 产品进行 Wi-Fi® 配置,TI 建议使用新配置版本。此配置版本可以借助反馈和备用选项实现高级 AP 模式和 SmartConfig™ 技术配置,确保成功完成处理。客户可以使用嵌入式库和移动库来集成其最终产品。
支持 CC3235x 器件。
SimpleLink™ CC32XX SDK 包含用于 CC3235 可编程 MCU 的驱动程序、30 个以上的示例应用以及使用该解决方案所需的文档。它还包含闪存编程器、系统文件和用户文件(证书、网页等等)。闪存编程器是一种命令行工具,用于闪存软件以及配置网络和软件参数(SSID、接入点通道、网络配置文件、BS NIEW)。此 SDK 可与 TI 的 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235 LaunchPad™ 开发套件配合使用。
支持的器件包括:CC3120R、CC3220x、CC3135 和 CC3235x。
CCS Uniflash 是一个独立工具,用于编程 TI MCU 的片上闪存和 Sitara™ 处理器的板载闪存。Uniflash 具有 GUI、命令行和脚本界面。CCS UniFlash 免费提供。
支持的器件包括:CC3100、CC3200、CC3120R、CC3220、CC3135 和 CC3235x。
SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具是一款基于 Windows 系统的软件工具,用于在开发和认证过程中对 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 和 CC3x35 设计进行射频评估和测试。通过手动将无线电设置为传输或接收模式,该工具可提供低级无线电测试功能。使用此工具需要熟悉并了解无线电电路理论和无线电测试方法的相关知识。
专为物联网 (IoT) 打造的 SimpleLink™ Wi-Fi® CC31xx 和 CC32xx 系列器件包含片上 Wi-Fi®、互联网和稳固的安全协议,您无需事先具备 Wi-Fi® 经验就能够以更快的速度进行开发。有关这些器件的更多信息,请访问 SimpleLink™ Wi-Fi® 系列 Internet-on-a-chip™ 解决方案。
CCS UniFlash 是一个独立工具,用于编程 TI MCU 的片上闪存和 Sitara™ 处理器的板载闪存。UniFlash 具有 GUI、命令行和脚本接口。CCS UniFlash 免费提供。