ZHDA237 July 2026 ADS131M08
精确的功率测量要求在电压与电流通道之间实现精确的相位对齐。通道间哪怕很小的相位误差,也会导致最终计算结果产生较大偏差。在电能计量应用中,这些误差会随时间累积,并可能导致电能报告出现严重不准确。ADS131M0x 系列通过内置的相位校准特性解决了这一难题。按照本文概述的流程,便可利用相位补偿特性消除功率测量系统中的相位误差。
在 ADS131M0x 中实现相位校准时的主要注意事项包括:
使用相位校准会禁用全局斩波模式
负相移需要更改 MODE 寄存器中的 DRDY_SEL[1:0] 位
大于半个采样周期的相移需要额外步骤
需要多个 ADS131M0x 器件的高通道数应用还需要进行同步。未经同步的器件,即使共享同一个外部时钟源,彼此之间也会存在未知的相移。同时对所有器件的 SYNC/RESET 引脚施加脉冲,可消除这种器件间相移,建立共同的时间基准,并确保所有器件在同一瞬间开始转换。