ZHCUD68B April   2025  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 外部电源或配件要求
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
      1. 2.1.1 功能描述和连接
        1. 2.1.1.1 电源域
        2. 2.1.1.2 LED
        3. 2.1.1.3 编码器连接器
        4. 2.1.1.4 引导模式
        5. 2.1.1.5 BoosterPack 站点
        6. 2.1.1.6 模拟电压基准
        7. 2.1.1.7 其他接头和跳线
          1. 2.1.1.7.1 USB 隔离模块
          2. 2.1.1.7.2 备用电源
          3. 2.1.1.7.3 5V 升压转换器
        8. 2.1.1.8 可编程增益放大器 (PGA)
      2. 2.1.2 调试接口
        1. 2.1.2.1 XDS110 调试探针
        2. 2.1.2.2 虚拟 COM 端口
      3. 2.1.3 备选布线
        1. 2.1.3.1 概述
        2. 2.1.3.2 GPIO35/GPIO37 布线
        3. 2.1.3.3 eQEP 路由
        4. 2.1.3.4 X1、X2 布线
        5. 2.1.3.5 PWM DAC
    2. 2.2 使用 F28E12x LaunchPad
    3. 2.3 BoosterPack
    4. 2.4 硬件版本
      1. 2.4.1 修订版 A
      2. 2.4.2 版本 E2
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发
      1. 3.1.1 软件工具和软件包
      2. 3.1.2 F28E12x LaunchPad 演示程序
      3. 3.1.3 在 F28E12x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 LAUNCHXL-F28E12X 电路板尺寸
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 常见问题解答
    2. 5.2 商标
  12. 6参考资料
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  13. 7修订历史记录

常见问题解答

  1. 为什么即使将 USB-C 电缆连接到 USB1,我的 C2000 器件也无法获得任何电力?
    1. 确保 USB 5V 电源和 GND 跳线已连接 (JP1)。
    2. 确保 XDS110 5V 和 3.3V 电源跳线已连接 (JP2)。
  2. 其他编程和调试工具(例如 XDS200 调试探针)是否可与 F28E12x LaunchPad 搭配使用?
    1. F28E12x LaunchPad 在 4 引脚 JTAG 配置中使用板载 XDS110 调试探针。
  3. 哪些版本的 Code Composer Studio IDE 可用于开发 F28E12x LaunchPad 相关软件?
    1. 板载 XDS110 调试探针与 Code Composer Studio 6.1.0 及更高版本的开发环境兼容。
  4. 为什么我无法在 Code Composer Studio IDE 中连接至 LaunchPad?
    1. J101 上是否存在用于 TCK 和 TMS 的分流器?
    2. XDS110 和 F28E120SC MCU 是否已通电?LED7、LED0、LED6 和 LED1 是否亮起?有关为 LaunchPad 供电的详细信息,请参阅 节 2.1.1.1。
      1. 如果 JP1 分流器断开连接,通过 USB 提供的电源会与电路板的其余部分隔离开来。确保向目标隔离侧上的任意可用连接器施加 3.3V 或 5V 电压。
    3. USB-C 电缆是否已连接至 PCB,以及 USB 区域是否已上电?LED7 是否亮起?
      1. XDS 区域必须通过 USB 电缆由 5V 电源供电。连接 5V USB 电源后,LED7 会亮起。XDS 侧 5V 至 3.3V LDO 稳压器需要 USB 侧的 5V 电压来为 XDS110 器件生成 +3V3 电源轨。
    4. 确保 S2 开关配置与所使用的目标配置相匹配。在 Code Composer Studio IDE 中打开目标配置文件 (.ccxml)。点击“Advanced”选项卡。在 JTAG / SWD / cJTAG 模式字段中,如果选择了 JTAG (1149.1) SWD and cJTAG are disabled,请确保 S2 处于 JTAG TDI、TDO 模式。如果选择了 cJTAG (1149.7) 2 引脚高级模式,则可以使用任何 S2 配置。此外,launchxl_ex1_f28e12x_demo 工程 F28E120SC.ccxml 中添加了一个可正常运行的目标配置文件。无需修改即可使用此文件。
      LAUNCHXL-F28E12X 目标配置高级选项图 5-1 目标配置高级选项
      LAUNCHXL-F28E12X 演示工程中包含的目标配置图 5-2 演示工程中包含的目标配置
  5. 为什么串行连接无法正常工作?
    1. 您使用的是正确的 COM 端口吗?
      1. 右键点击“My Computer”,并选择“Properties”。在对话框中导航至“Hardware”选项卡,并打开设备管理器。滚动到“Ports (COM & LPT)”,并展开此条目。是否列出了“XDS110 Class Application/User UART”?如果是,请查看该条目右侧的 COM 编号;这就是要使用的 COM 编号。
    2. 您使用的波特率正确吗?当 CPU 以 160MHz 运行时,大多数(即使不是全部)示例的波特率都被配置为 115200。如果您更改了 PLL 设置或开发了自己的代码,可以重新计算具体应用的波特率。有关如何执行此操作的信息,请参阅 F28E12x 实时微控制器技术参考手册。
    3. 是否启用了与调试探针的 UART 通道连接,它是否与软件中配置的通道匹配?
      1. F28E12x LaunchPad 提供了用于自定义 GPIO35 和 GPIO37 用法的选项。在此程序中,使用 GPIO35 和 GPIO37 作为 UART 信号,与调试探针建立串行连接。确保已在应用软件中将 S2 配置为适当的 UART 通道。相关详细信息,请参阅节 2.1.3.2。