ZHCUD68B April 2025 – September 2025
为了在评估 F28E12x MCU 时提供更大的灵活性,此 LaunchPad 具有多种配置来对 GPIO35 和 GPIO37 引脚进行布线。默认情况下,GPIO35 (RXD) 和 GPIO37 (TXD) 路由到虚拟 COM 端口,而在 BoosterPack 连接器中不可用。这些 GPIO 引脚支持 SCIA 外设及高速 UARTA 外设。或者,GPIO35 (TDI) 和 GPIO37 (TDO) 可作为 JTAG 信号路由到 XDS110 调试器,以启用使用 4 引脚 JTAG 进行的调试。当不需要 UART 或 4 引脚 JTAG 时,这些 GPIO 可以路由至 BoosterPack 连接器,以提供 BoosterPack 标准功能。
这些信号对的路由目的地使用板载开关 S2 来选择,如表 2-8 所述。
| SEL1(左侧) | SEL2(右侧) | GPIO35 功能 | GPIO37 功能 | 预期用例 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | UART RXD | UART TXD | 2 引脚 cJTAG + 串行 UART |
| 0 | 1 | JTAG TDI | JTAG TDO | 4 引脚 JTAG |
| 1 | x | BP 接头 J1.3 | BP 接头 J1.4 | BoosterPack 功能 |
请注意,LAUNCHXL-F28E12X 硬件不支持使用 4 引脚 JTAG 与虚拟 COM 端口进行串行 UART 通信。如果需要 UART 通信,请使用 2 引脚 cJTAG + 串行 UART 配置。