ZHCUD68B April 2025 – September 2025
F28E12x 晶体振荡器输出信号 X2 与 GPIO18 进行多路复用,而晶体振荡器输入 X1 与 GPIO19 进行多路复用。默认情况下,LaunchPad 采用板载晶体振荡器 Y2 作为片上锁相环 (PLL) 的时钟源,该锁相环需要 MCU 的 X1 和 X2 信号。若要满足具有干净路由的振荡器信号与将所有可能的 GPIO 连接到 BoosterPack 连接器这两个要求,可以通过 0Ω 电阻器将 GPIO18 和 X2 和 GPIO19 和 X1 路由至 BoosterPack 连接器。如果需要在 BoosterPack 连接器处使用 GPIO18 或 GPIO19,则必须将片上零引脚振荡器用作片上 PLL 的时钟源。有关 X1、X2 配置的更多信息,请参阅 F28E12x 实时微控制器 数据表。
如果在 BoosterPack 连接器处需要用到 GPIO18 功能:
如果在 BoosterPack 连接器处需要用到 GPIO19 功能: