ZHCUD68B April   2025  – September 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 外部电源或配件要求
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件说明
      1. 2.1.1 功能描述和连接
        1. 2.1.1.1 电源域
        2. 2.1.1.2 LED
        3. 2.1.1.3 编码器连接器
        4. 2.1.1.4 引导模式
        5. 2.1.1.5 BoosterPack 站点
        6. 2.1.1.6 模拟电压基准
        7. 2.1.1.7 其他接头和跳线
          1. 2.1.1.7.1 USB 隔离模块
          2. 2.1.1.7.2 备用电源
          3. 2.1.1.7.3 5V 升压转换器
        8. 2.1.1.8 可编程增益放大器 (PGA)
      2. 2.1.2 调试接口
        1. 2.1.2.1 XDS110 调试探针
        2. 2.1.2.2 虚拟 COM 端口
      3. 2.1.3 备选布线
        1. 2.1.3.1 概述
        2. 2.1.3.2 GPIO35/GPIO37 布线
        3. 2.1.3.3 eQEP 路由
        4. 2.1.3.4 X1、X2 布线
        5. 2.1.3.5 PWM DAC
    2. 2.2 使用 F28E12x LaunchPad
    3. 2.3 BoosterPack
    4. 2.4 硬件版本
      1. 2.4.1 修订版 A
      2. 2.4.2 版本 E2
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发
      1. 3.1.1 软件工具和软件包
      2. 3.1.2 F28E12x LaunchPad 演示程序
      3. 3.1.3 在 F28E12x LaunchPad 上编写和运行其他软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 LAUNCHXL-F28E12X 电路板尺寸
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 常见问题解答
    2. 5.2 商标
  12. 6参考资料
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  13. 7修订历史记录

电源域

F28E12x LaunchPad 具有多个电源域,可以通过可拆卸分流器相互连接或隔离。不同的 3.3V 和 5V 电源域在图 2-2 中进行了进一步描述。

LAUNCHXL-F28E12X LaunchPad 配电图图 2-2 LaunchPad 配电图
LAUNCHXL-F28E12X LaunchPad 电源平面图图 2-3 LaunchPad 电源平面图
表 2-1 描述了 LaunchPad 电路板上不同可拆卸分流器的用法。
表 2-1 电源域分流器
分流器标识符 用法描述
JP1,+5V0 将来自 USB-C 连接器 (+5V0_USB) 的 +5V 电源连接到电路板 XDS 侧的 +5V 电源 (+5V0_XDS110)。在 USB 和 XDS 平面之间桥接电源隔离。
JP1,GND 将电路板隔离 USB-C 连接器侧的电路板接地 (USB_GND) 连接到电路板接地的其余部分 (GND)。在 USB 侧和电路板其余部分之间将接地隔离桥接。

JP2,+5V0

将电路板 XDS 侧的 +5V 电源 (+5V0_XDS110) 连接到电路板 MCU 侧 (+5V0_MCU) 的 +5V 电源。

JP2,+3V3

将电路板 XDS 侧的 +3.3V 电源 (+3V3_XDS110) 连接到电路板 MCU 侧 (+3V3_MCU) 的 +3.3V 电源。
J17 启用板载 3.3V 至 5V 升压稳压器,将 +3.3V 电源轨转换为 +5V 电源轨。

F28E12x LaunchPad 可提供灵活的电源域方案,允许用户以各种不同的配置为电路板供电。表 2-2 显示了不同的电源配置以及为整个电路板供电而需要安装的所需分流器。

表 2-2 电源配置
供电方 连接的分流器 电源说明
USB-C 连接器 JP1、JP2

+5V0_USB:由 USB-C 连接器供电

+5V0_XDS110:+5V0_USB 会传递给 JP1,并且与 +5V0_XDS110 是同一个电源

+5V0_MCU:+5V0_XDS110 会传递给 JP2,并且与 +5V0_MCU 是同一个电源

+3V3_XDS110:由 XDS 侧 5V 至 3.3V LDO 稳压器生成

+3V3_MCU:+3V3_XDS110 会传递给 JP2,并且与 +3V3_MCU 是同一个电源

外部 +3.3V(连接到 BoosterPack 接头) JP2 +5V0(可选),J17

+5V0_USB:如果正在调试器件,则连接 JP2 +5V0 分流器以对 XDS110 调试器供电。+5V0_USB 通过 USB-C 连接器供电,并且与 MCU 侧 +5V0 电源轨隔离。否则,如果不进行调试,则不需要 +5V0_USB,并且可以断开 JP2 +5V0

+5V0_XDS110:仅当调试器件时才需要。+5V0_MCU 会传递给 JP2,并且与 +5V0_XDS110 是同一个电源

+5V0_MCU:由 3.3V 至 5V BOOST 稳压器生成

+3V3_XDS110:仅当调试器件时才需要。+3V3_XDS110 由 XDS 侧 5V 至 3.3V LDO 稳压器生成。确保 JP2 +3V3 分流器断开,以防止 3.3V 电源轨上发生争用

+3V3_MCU:由外部 +3.3V 电源供电

外部 +5.0V(连接到 BoosterPack 接头)

JP2

+5V0_USB:如果正在调试器件,+5V0_USB 通过 USB-C 连接器供电,并且与 MCU 侧 +5V0 电源轨隔离。否则,如果不进行调试,则不需要 +5V0_USB。

+5V0_XDS110:5V0_XDS110 会传递给 JP2,并且与 +5V0_MCU 是同一个电源

+5V0_MCU:由外部 +5.0V 电源供电

+3V3_XDS110:+3V3_XDS110 会传递给 JP2,并且与 +3V3_MCU 是同一个电源

+3V3_MCU:由 XDS 侧 5V 至 3.3V LDO 稳压器生成