ZHCUCX3B July 2018 – March 2025
从 ADS9224R 的 Tools and Software 文件夹下载最新版本的 EVM GUI 安装程序,然后运行 GUI 安装程序以在用户计算机上安装 EVM GUI 软件。
在将 EVM GUI 安装程序下载到本地硬盘之前,请手动禁用计算机上运行的任何防病毒软件。否则,根据防病毒设置的不同,系统可能会显示错误消息或可能删除 installer.exe 文件。
接受许可协议,并按照屏幕说明进行操作,以完成安装。
图 5-2 ADS9224R 软件安装提示在 ADS9224REVM GUI 安装过程中,屏幕上会对器件驱动程序安装显示提示。点击 Next 继续。
图 5-3 器件驱动程序安装向导提示屏幕上可能会出现一条通知,表示 Windows 无法验证此驱动程序软件的发布者。选择 Install this driver software anyway。
ADS9224xEVM-PDK 需要 LabVIEW™ 运行时引擎,如果尚未安装,则系统可能会提示您进行安装。
图 5-4 LabVIEW Run-Time Engine 安装完成这些安装后,验证 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS9224REVM 如图 5-5 中所示。
图 5-5 安装后的 ADS9224REVM-PDK 文件夹