ZHCUCX3B July   2018  – March 2025

 

  1.   1
  2.   ADS9224REVM-PDK
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS9224REVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS9224REVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 信号源连接器
    2. 2.2 ADC 差分输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
    3. 2.3 ADS9224R 内部基准
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 IO 的 multiSPI
  7. 4电源
  8. 5设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6运行
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置工具
    3. 6.3 时域显示工具
    4. 6.4 频谱分析工具
    5. 6.5 直方图工具
  10. 7ADS9224REVM 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置

尽管 EVM GUI 不允许直接访问 ADC 数字接口的电平和时序配置,但实际可通过 EVM GUI 整体控制 ADS9224R 的几乎所有功能。可用的功能包括接口模式、采样率和要采集的样本数。

图 6-3 显示了 GUI 的输入参数以及默认值,通过这些参数可以应用 ADS9224R 的各种功能。这些设置是全局设置,应用于左窗格顶部 Pages 部分中列出的所有页面。

 EVM GUI 全局输入参数图 6-3 EVM GUI 全局输入参数

借助此窗格中的主机配置选项,用户可以从 ADS9224R 上提供的各种 SPI 和 multiSPI 主机接口选项中进行选择。主机始终使用标准 SPI 协议通过单个 SDI 通道与 ADS9224R 通信,而与选择的数据采集模式无关。

Interface Configuration 子菜单下的下拉框可让用户选择数据采集模式。通过 SDO Width 下拉菜单,可以在单、双和四 SDO 通道之间进行选择。通过 SDO Mode 下拉菜单,可以在标准 SPI 和 multiSPI 模式之间进行选择。ADS9224REVM-PDK 软件在使用双和四 SDO 通道时支持 3MSPS 的最大吞吐量,在使用单 SDO 通道时支持 2.61MSPS 的最大吞吐量。要实现 3MSPS 的最大吞吐量,请选择双或四 SDO 通道。

在 SPI 模式下,SDI Mode 下拉菜单允许在 CPOL 和 CPHA 的四种 SPI 协议组合之间进行选择。

在 multiSPI 模式下,,数据速率 下拉菜单允许在 SDR 和 DDR 模式之间进行选择。ADS9224R 数据表中提供了每种模式的详细说明。所选数据采集协议的摘要显示在已选择协议 指示框中。

在此窗格上选择 SCLK FrequencySampling Rate。为这两个参数输入目标值,并且 GUI 在考虑所选器件协议的时序限制后计算可实现的更佳值。

指定目标 SCLK 频率 (Hz),GUI 会尝试通过更改 PHI PLL 设置尽可能匹配该频率。但是,可实现的频率可能与输入的目标值不同。同样,可以通过修改 Target Sampling Rate 参数(也以 Hz 为单位)来调节 ADC 的采样率。可实现的 ADC 采样率可能与目标采样率不同,具体取决于所应用的 SCLK 频率和所选的 Device Mode。然后会显示可实现的最接近匹配项。因此,此窗格让用户可以用迭代方式测试 ADS9224R 上的各种可用设置,直到找到相应测试场景的理想设置。

Device Reset 按钮用作 ADS9224REVM 和 GUI 的主复位。按下该按钮时,ADC 将复位为 ADS9224R 数据表中所述的复位配置。GUI 还会更新接口配置设置和寄存器映射,以反映器件复位状态。