图 3-14 展示了集成到 SMO 中的传统 PLL。
这里构建了传统的降阶滑模观测器,其数学模型如方程式 25 所示,方框图如图 3-15 所示。
方程式 25.
其中
-
和
是滑模反馈分量,其定义如方程式 26 所示:
方程式 26.
其中
-
和
是通过李雅普诺夫稳定性分析设计的恒定滑模增益
如果
和
是足够大的正值,以提供 SMO 的稳定运行,然后
和
足够大,以保持
和
。
α-β 轴上的 EEMF 估算值(
、
)可通过低通滤波器从不连续开关信号中获得,这些信号为
和
:
方程式 27.
其中
-
是 LPF 的截止角频率,通常根据定子电流的基频来选择该截止角频率
因此,转子位置可以直接通过反电动势的反正切计算得出,其定义如方程式 28 所示:
方程式 28.
低通滤波器消除了滑模函数的高频项,从而导致出现相位延迟。可以通过截止频率
和反电动势频率
之间的关系对其进行补偿,定义如方程式 29 所示:
方程式 29.
这样使用 SMO 方法估算的转子位置就如方程式 30 所示:
方程式 30.
在数字控制应用中,需要使用 SMO 的时间离散方程。欧拉法是变换为时间离散观测器的合适方法。在 α-β 坐标中,方程式 25 的时间离散系统矩阵由方程式 31 给出:
方程式 31.
其中
方程式 32.
方程式 33.
方程式 27 的时间离散形式由方程式 34 给出:
方程式 34.