ZHCUCH2 November   2024 MCF8329A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件设计和设置
    1. 2.1 电路板设计
      1. 2.1.1 外部 MOSFET 选型
      2. 2.1.2 栅极电阻器选型
      3. 2.1.3 自举电容器和 GVDD 电容器选型
      4. 2.1.4 电流采样电阻选型
      5. 2.1.5 VREG MOSFET 选型
      6. 2.1.6 额外的外部功率级元件
  6. 3连接到 GUI
  7. 4旋转进入闭环
    1. 4.1 基本配置
      1. 4.1.1 加载推荐的默认值
      2. 4.1.2 设置基极电流
      3. 4.1.3 设置电流限值
      4. 4.1.4 设置电压限值
      5. 4.1.5 输入电机的相电阻和电感
      6. 4.1.6 最大电气速度 (Hz)
      7. 4.1.7 运行 MPET 以识别电机参数
        1. 4.1.7.1 跳过 MPET 测量
    2. 4.2 测试是否成功启动至闭环
  8. 5基本控制
    1. 5.1 速度输入模式
    2. 5.2 在启动期间防止转子回旋
    3. 5.3 缩短启动时间
    4. 5.4 改进速度调节
    5. 5.5 限制和调节电源
    6. 5.6 MTPA 调优
    7. 5.7 Motor Studio 优化向导
  9. 6故障处理
    1. 6.1 MPET BEMF 故障 [MPET_BEMF_FAULT]
    2. 6.2 异常 BEMF 故障 [ABN_BEMF]
    3. 6.3 锁定电流限制 [LOCK_LIMIT]
    4. 6.4 硬件锁定电流限制 [HW_LOCK_LIMIT]
    5. 6.5 无电机故障 [NO_MTR]
    6. 6.6 异常速度 [ABN_SPEED]

缩短启动时间

选项 1:初始位置检测 (IPD):

  1. 转至 Optimization Wizards 页面中的 Optimal Startup,选择 IPD,然后点击 Next 按钮。
  2. 将 IPD 电流阈值 (A) [IPD_CURR_THR] 提高到电机的额定电流。
  3. 将 IPD 时钟值 [IPD_CLK_FREQ] 提高到更高的频率,在此值条件下,器件不会触发 IPD 频率故障。
  4. 将 IPD 重复次数 [IPD_REPEAT] 设为 1 次。
  5. 将开环电流限制配置 [OL_ILIMIT_CONFIG] 设置为由 ILIMIT 定义的开环电流限制。
  6. 增加开环加速系数 A1 [OL_ACC_A1] 和开环加速系数 A2 [OL_ACC_A2]。
    注: 可以增加 A1 和 A2,直到开环电流达到锁定检测电流阈值 [LOCK_ILIMIT]。可以使用示波器来测量开环电流。

    增加开环加速系数 A1 [OL_ACC_A1] 和开环加速系数 A2 [OL_ACC_A2] 可能触发 LOCK_LIMIT 故障。如果发生这种情况,请减小 A1 和 A2,直到不再触发 LOCK_LIMIT 故障。

  7. 对于超短启动时间(小于 100ms),建议按照以下步骤进行操作。
    1. 禁用自动切换 [AUTO_HANDOFF]。
    2. 将开闭环切换阈值 [OPN_CL_HANDOFF_THR] 配置为小于或等于 20Hz 的值。
  8. 对于 100ms 以上的启动时间,建议按照以下步骤操作:
    1. 启用自动切换 [AUTO_HANDOFF]。
    注: 如果触发异常速度故障 [ABN_SPEED],建议减小开环加速常量 [OL_ACC_A1] 和 [OL_ACC_A2],并通过增加 IPD 电流阈值 [IPD_CURR_THR] 和 IPD 重复次数 [IPD_REPEAT] 来重新调整 IPD。
  9. 增加闭环加速率 [CL_ACC]。
    注: LOCK_LIMIT 故障处理:

    可以增加闭环加速率 [CL_ACC],直到闭环电流达到锁定检测电流阈值 [LOCK_ILIMIT]。可以使用示波器来测量闭环电流。增加闭环加速率 [CL_ACC] 可能触发 LOCK_LIMIT。如果发生这种情况,请减小闭环加速率 [CL_ACC],直到不再触发。

选项 2:对齐

  1. 进入 Optimization Wizards 页面中的 Optimal Startup,选择“Align”,然后点击 Next 按钮以获取设置对齐启动方法的说明。
  2. 将对齐时间 [ALIGN_TIME] 配置为 10ms。
  3. 按选项 1 中的第 6 步至第 9 步操作。

图 5-4 展示了 FG、相电流和电机电气速度波形。电机需要 50ms 才能从零达到目标速度。

 相电流、FG 和电机速度 – 更快的启动速度图 5-4 相电流、FG 和电机速度 – 更快的启动速度
注: 如果触发异常速度故障 [ABN_SPEED] 或不同步 [LOSS_OF_SYNC] 故障,建议按照以下调试步骤进行操作:
  1. 在 [MTR_STARTUP] 中选择“Double align”作为电机启动方法。
  2. 增加对齐时间 [ALIGN_TIME]。
  3. 将对齐电流阈值 [ALIGN_OR_SLOW_CURRENT_ILIMIT] 配置为 ILIMIT 的 50%。
  4. 将第一周期频率选择 [FIRST_CYCLE_FREQ_SEL] 配置为 0。